cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

YoOb_1790021
Honored Contributor

Hi,

I will translate this KBA203735 into Japanese.

Store Boot Code in a SPI Flash with No Reset# Signal - KBA203735

https://community.cypress.com/docs/DOC-10179

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes
1 Reply
YoOb_1790021
Honored Contributor

Hi,

I tried to translate this KBA203735 into Japanese.

Store Boot Code in a SPI Flash with No Reset# Signal - KBA203735

https://community.cypress.com/docs/DOC-10179

----------------------------------

タイトル:

RESET# 信号の無いSPIフラッシュにブートコードの保存

質問:

RESET# 信号のないSPIフラッシュをブートコード ストレージとして使用する場合、システムリセット後にどの様にしてブートコードを確実に読み取ることができますか?

回答:

S25FL016K SPIフラッシュ デバイスにはハードワイヤード リセット入力がないため、SPIフラッシュ デバイスはリセットが発生したことを検出できません。正常に完了して読み取りモードに戻るまで、既存の操作を実行し続けます。こういうアプリケーションでは、サイプレスは、S25FL-K デバイスファミリの代わりに、リセット入力オプション付きの S25FL-S デバイスファミリを使用することを推奨します。

この場合の一番良い方法は、パワーオンリセット(POR)ベースのシステムリセットを使用することです。これにより、フラッシュが強制的にMCUおよびその電源上のその他のチップと同時に再起動するため、MCUの boot-from-flash 過程は常に動作します。

あるいは、シグナルベースのシステムリセットが必要な場合は、ピン配置で RESET# 信号が利用可能なサイプレス SPIフラッシュデバイスを試すことができます。新しい SPIフラッシュデバイスの多くは、RESET# 信号が専用ピンに割り当てられているか、RESET# 機能が別のピンと多重化されています。これらの選択肢のいずれかにより、シグナルベースのシステムリセット要件が有効になります。

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes
Top labels