- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I'd like to try translating this KBA229130 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA229130
Set Up a Basic DFU Application in ModusToolbox 2.0 for PSoC 6 MCU Device – KBA229130
Translated by: MoTa_728816
===============================
タイトル:ModusToolbox 2.0 を使用した PSoC 6 MCU の基本的な DFU アプリケーションの設定方法
このドキュメントは読者が ModusToolbox™ の使用方法と デバイスファームウェアアップデート (DFU) についての知識があることを前提としています。以降は ModusToolbox 2.0 を使用して PSoC® 6 MCU の基本的な DFU ローダーとローダブルアプリケーションを設定してビルドする手順です。使用する基板は CY8CKIT-062-WIFI-BT DVK で通信プロトコルには I2C を使用します。詳細についてはキットのユーザーガイドをご参照ください。デバイスファームウェアアップデートのプロセスに関する詳細についてはAN213924 - PSoC 6 MCU Device Firmware Update Software Development Kit Guide をご参照ください。
注意:使用する基板のデバッガが KitProg3 になっていることをご確認ください。もしお使いの基板のデバッガが KitProg2 の場合、KitProg2 を KitProg3 にアップデートする方法については KitProg3 User Guide の Chapter 6 をご参照ください。
ステップ 1: プロジェクトの準備
1. CY8CKIT-WIFI-BT 用のプロジェクトを “Hello_World” アプリケーションを使用して作成して、
“DFU_App0_I2C” という名前にしてください。これは DFU のローダーアプリケーションとして使用します。
2. 同様にして DFU ローダブルアプリケーションを作成して、“DFU_App1_Hello_World” という名前にしてください。
3. ModusToolbox Library Manager を使用して、それぞれのプロジェクトに DFU ミドルウェアを追加してください。
ライブラリを追加するのには、ターゲットプロジェクトを右クリックして、ModusToolbox > Library Manager を選択します。
また、手動で GitHub からダウンロードして、プロジェクトにコピーすることも可能です。
4. DFU ライブラリの API を使用する為に、main.c に DFU ヘッダーをインクルードします。
include "cycfg.h"
include "cy_dfu.h"
ステップ 2: ローダーアプリケーションの設定 (DFU_App0_I2C)
1. コンフィグレーションファイル dfu_user.c と dfu_user.h を libs\dfu\config ディレクトリから、
コピーしてプロジェクトディレクトリに置きます。
2. トランスポートファイルを \config ディレクトリから、コピーしてプロジェクトディレクトリに置きます。
今回の場合、I2C には transport_i2c.h と transport_i2c.c が必要です。
3. app0 のリンカスクリプトファイルを libs\dfu\linker_scripts\TOOLCHAIN_<COMPILER>\ からプロジェクトのルートにコピーしてください。
GCC ARM コンパイラ用には、libs\dfu\linker_scripts\TOOLCHAIN_GCC_ARM\dfu_cm4_app0.ld をコピーしてください。
4. ModusToolbox Device Configurator を使用して、シリアルコミュニケーションブロック (SCB) を I2C コミュニケーション用に
設定してください。CY8CKIT-062-WIFI-BT では、KitProg3 インターフェースに接続されている SCB3 を使用してください。
SCB3 の設定方法は図 1をご参照ください。
図 1.
ステップ 3: ローダー DFU_App0_I2C の main.c をアップデートする
1. main.c のオリジナルコードを消して、main() 内の空ループだけを残します。
2. リセット後に適切なアプリケーションを起動するために、main.c に DFU リセットハンドラを追加します。
/*******************************************************************************
* Function Name: Cy_OnResetUser
********************************************************************************
*
* This function is called at the start of Reset_Handler().
* DFU requires it to call Cy_DFU_OnResetApp0() in app#0.
*
*******************************************************************************/
void Cy_OnResetUser(void)
{
Cy_DFU_OnResetApp0();
}
3. 変数を初期化して、DFU の初期化関数を main() から呼ぶように、下記のコードを main.c に追加します。
/*
* Used to count seconds
*/
uint32_t count = 0;
/* Status codes for DFU API */
cy_en_dfu_status_t status;
/*
* DFU state, one of the:
* - CY_DFU_STATE_NONE
* - CY_DFU_STATE_UPDATING
* - CY_DFU_STATE_FINISHED
* - CY_DFU_STATE_FAILED
*/
uint32_t state;
/* Timeout for Cy_DFU_Continue(), in milliseconds */
const uint32_t paramsTimeout = 20u;
/* Buffer to store DFU commands */
CY_ALIGN(4) static uint8_t buffer[CY_DFU_SIZEOF_DATA_BUFFER];
/* Buffer for DFU data packets for transport API */
CY_ALIGN(4) static uint8_t packet[CY_DFU_SIZEOF_CMD_BUFFER ];
/* DFU params, used to configure DFU */
cy_stc_dfu_params_t dfuParams;
/* Initialize dfuParams structure */
dfuParams.timeout = paramsTimeout;
dfuParams.dataBuffer = &buffer[0];
dfuParams.packetBuffer = &packet[0];
status = Cy_DFU_Init(&state, &dfuParams);
/* Set up the device based on configurator selections */
init_cycfg_all();
/* enable interrupts */
__enable_irq();
/* Initialize DFU communication */
Cy_DFU_TransportStart();
4. main() 内で DFU トランスポートレイヤーを初期化するように下記のコードを main.c に追加します。
/* Initialize DFU communication */
Cy_DFU_TransportStart();
5. メインループを Host Common/Response プロトコル処理でアップデートするように下記のコードを main.c に追加します。
status = Cy_DFU_Continue(&state, &dfuParams);
++count;
if (state == CY_DFU_STATE_FINISHED)
{
/* Finished loading the application image */
/* Validate DFU application, if it is valid then switch to it */
status = Cy_DFU_ValidateApp(1u, &dfuParams);
if (status == CY_DFU_SUCCESS)
{
Cy_DFU_TransportStop();
Cy_DFU_ExecuteApp(1u);
}
else if (status == CY_DFU_ERROR_VERIFY)
{
/*
* Restarts loading, an alternatives are to Halt MCU here
* or switch to the other app if it is valid.
* Error code may be handled here, i.e. print to debug UART.
*/
status = Cy_DFU_Init(&state, &dfuParams);
Cy_DFU_TransportReset();
}
}
else if (state == CY_DFU_STATE_FAILED)
{
/* An error has happened during the loading process */
/* Handle it here */
/* In this Code Example just restart loading process */
status = Cy_DFU_Init(&state, &dfuParams);
Cy_DFU_TransportReset();
}
else if (state == CY_DFU_STATE_UPDATING)
{
uint32_t passed5seconds = (count >= (5000ul/paramsTimeout)) ? 1u : 0u;
/*
* if no command has been received during 5 seconds when the loading
* has started then restart loading.
*/
if (status == CY_DFU_SUCCESS)
{
count = 0u;
}
else if (status == CY_DFU_ERROR_TIMEOUT)
{
if (passed5seconds != 0u)
{
count = 0u;
Cy_DFU_Init(&state, &dfuParams);
Cy_DFU_TransportReset();
}
}
else
{
count = 0u;
/* Delay because Transport still may be sending error response to a host */
Cy_SysLib_Delay(paramsTimeout);
Cy_DFU_Init(&state, &dfuParams);
Cy_DFU_TransportReset();
}
}
6. メインループを DFU_App1_Hello_World アプリケーションにスイッチするルーチンで変更します。
例えば CY8CKIT-062-WIFI-BT の SW2 ボタンを押すとアプリケーションを切り替えます。
このピンは基板上の SW2 に接続されています。
a. Device Configurator で Pin P0[4] を有効にして、名前を “PIN_SW2” にします。
b. 図2のようにピンの設定を行います:
図2
c. メインループに以下のルーチンを追加します:
/* If Button clicked - Switch to App1 if it is valid */
if (Cy_GPIO_Read(PIN_SW2_PORT, PIN_SW2_PIN) == 0u)
{
/* 50 ms delay for button debounce on button press */
Cy_SysLib_Delay(50u);
if (Cy_GPIO_Read(PIN_SW2_PORT, PIN_SW2_PIN) == 0u)
{
while (Cy_GPIO_Read(PIN_SW2_PORT, PIN_SW2_PIN) == 0u)
{ /* 50 ms delay for button debounce on button release */
Cy_SysLib_Delay(50u);
}
/* Validate and switch to App1 */
status = Cy_DFU_ValidateApp(1u, &dfuParams);
if (status == CY_DFU_SUCCESS)
{
Cy_DFU_TransportStop();
Cy_DFU_ExecuteApp(1u);
}
}
}
ステップ 4: ローダー DFU_App0_I2C をビルドしてプログラムします。
1. プロジェクトの makefile を dfu_cm4_app0 の適切なツールチェーンで DFU リンカスクリプトを使用するように変更します。
LINKER_SCRIPT をプロジェクトのルートにコピーされたリンカースクリプトを指すようにします。
LINKER_SCRIPT=dfu_cm4_app0.ld
2. ELF ファイルにサインを行う post-build ステップを追加するか、ビルド後に手作業でサインを行ってください。
<MCUELFTOOL> –sign <app>.elf –output <app_signed>.elf –hex <app_signed>.hex.
macOS/Linux プラットフォーム:
POSTBUILD=$(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool --sign $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf --hex $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).hex
Windows プラットフォーム:
POSTBUILD="$(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool.exe" --sign $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf --hex $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).hex
3. ビルドしてデバイスにプログラムします。
ステップ 5: ローダブル DFU_App1_Hello_World の設定
1. コンフィグレーションファイル dfu_user.h を libs\dfu\config ディレクトリからコピーしてプロジェクトルートの main.c の付近に置きます。
注意:メタデータストラクチャーの重複を避けるために dfu_user.c はコピーしないでください。
2. app1 のリンカスクリプトを \libs\dfu\linker_scripts\TOOLCHAIN_<COMPILER>\ からプロジェクトのルートのコピーします。
GCC ARM コンパイラの場合、\libs\df\linker_scripts\TOOLCHAIN_GCC_ARM\dfu_cm4_app1.ld をコピーします。
ステップ 6: ローダブル DFU_App1_Hello_World の main.c を変更する。
1. main.c に .cy_app_signature セクションを追加します。その他の既存のコードは変更しません。
CY_SECTION(".cy_app_signature") __USED static const uint32_t cy_dfu_appSignature[1];
2. main 関数の中でペリフェラルの初期化を行います。
init_cycfg_all();
3. メインループにローダーアプリケーション DFU_App0_I2C に他のアプリケーションをロードするように変更します。
例えば、CY8CKIT-062-WIFI-BT 上の SW2 ボタンを押すとアプリケーションを切り替えます。
a. Device Configurator でピン P0[4] を有効にして、名前を "PIN_SW2" に変更します。
b. ピンのコンフィグレーションを App0 の P0[4] と同様に設定します。
c. メインループに以下のルーチンを追加します。
/* If Button clicked and switch to App0 */
if (Cy_GPIO_Read(PIN_SW2_PORT, PIN_SW2_PIN) == 0u)
{
/* 50 ms delay for button debounce on button press */
Cy_SysLib_Delay(50u);
if (Cy_GPIO_Read(PIN_SW2_PORT, PIN_SW2_PIN) == 0u)
{
while (Cy_GPIO_Read(PIN_SW2_PORT, PIN_SW2_PIN) == 0u)
{ /* 50 ms delay for button debounce on button release */
Cy_SysLib_Delay(50u);
}
Cy_DFU_ExecuteApp(0u);
}
}
ステップ 7: ビルドとパッチのプログラム
1. プロジェクトの makefile を dfu_cm4_app1 の適切なツールチェーンで DFU リンカスクリプトを使用するように変更します。
LINKER_SCRIPT をコピーされたリンカースクリプトを指すようにします。
LINKER_SCRIPT=dfu_cm4_app1.ld
2. パッチファイルを *.cyacd2 フォーマットで生成するように CyMCUElfTool を実行するpost-build ステップを追加します。
( CyMCUElfTool User Guide 参照).
macOS/Linux プラットフォーム:
POSTBUILD=$(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool --sign $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf CRC --output $(APPNAME)_crc.elf && \ $(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool -P $(APPNAME)_crc.elf --output $(APPNAME)_crc.cyacd2
Windows プラットフォーム:
POSTBUILD="$(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool.exe" --sign $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf CRC --output $(APPNAME)_crc.elf && \ "$(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool.exe" -P $(APPNAME)_crc.elf --output $(APPNAME)_crc.cyacd2
3. プロジェクトをビルドします。
4. Device Firmware Update Tool を起動します。(ModusToolbox 内のターゲットプロジェクトを右クリックして、 ModusToolbox > Device Firmware Update Tool を選択)。 デバイスに接続。プロジェクトルートにある生成された .cyacd2 ファイルを選択して、デバイスのプログラムします。
このツールの詳細な使用方法については Help > View Help をクリックして ModusToolbox Device Firmware Update Host Tool ドキュメントを開いてください。
図3
正常にプログラムが終了すると “DFU_App1_Hello_World” アプリケーションが起動します。Hello_World アプリケーションのデフォルト設定では赤い LED が点滅します。基板上の SW2 を押して App0 と App1 を切り替えてください。
===============================
30-Mar-2020
moto
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Tanaka san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After that you will receive the point.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Thanks,
Jenna Jo
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Tanaka-san
ModusToolbox 2.0 を使用した PSoC 6 MCU の基本的な DFU アプリケーションの設定方法 - Community Translated (JA)
Your translation work has been released to Community!
Sorry for the delayed work due to volume of requested works.
Thank you for your contribution to Community, you will receive the point as a token of appreciation.
Thanks,
Best regards
Jenna Jo