cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

KaKi_1384211
Honored Contributor

Hi,

I want to translate KBA218975 into Japanese, please confirm to my work.

S25FS-S Support Under Linux - KBA218975

Thanks and regards,

Kiku

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Kiku-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
KaKi_1384211
Honored Contributor

Hi Jenna-san,

Thank you for your confirmation

I have translated KBA218975 to Japanese.

S25FS-S Support Under Linux - KBA218975

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

【タイトル】

LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート - KBA218975

【質問】

LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート追加方法

【回答】

Cypress S25FS-SファミリのSPI Flash Memoryは、8つの4KBサブセクターがセクター構成の上位、または下位に配置される

ハイブリッドセクターオプションを提供します。この4KBセクターで配置されているサブセクタ構成で、通常のセクター消去コマンドを

適用した場合、上位(Top)、または 下位(Bottom) に配置された4KBサブセクターは消去されません。

4KBサブセクター以外の通常のセクターのみが消去されます。

このようなハイブリッドセクターオプションはSPI Flash Memory用の標準Linux MTD(Memory Technology Driver) ではサポートされていません。

(新しいカーネルでは、drivers / mtd / devices / 25p80.c、及び drivers / mtd / spi-nor / spi-nor.c を参照してください。)

標準のLinux MTDは均一セクター構成のSPI Flash Memoryのみをサポートします。

ハイブリッドセクターオプションが不要で、コンフィグレーションレジスタでハイブリッドセクターオプションの項目が無効になっている場合は

標準のLinux MTDを使用できます。

4KBサブセクターの配置を必要とするアプリケーションの場合、Cypressから提供される対応のMTDを使用することができます。

Cypress CASEシステムのTechnical Supportへあなたのカーネルバージョンを連絡の上、対応するS25FS-SLinuxパッチを依頼してください。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks and regards,

Kiku

0 Likes
Top labels