cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

Kenshow
Esteemed Contributor

Hi,               

I would like to translate KBA95908 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Esteemed Contributor

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Reprogram USB Serial Device when Manufacturing Mode Disabled – KBA95908

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: Manufacturing Mode(マニュファクチャリング・モード)が無効な場合のUSBシリアルデバイスの再プログラム – KBA95908

バージョン:*A

質問:

マニュファクチャリングインターフェイスを無効にした後、USBシリアルデバイスを再プログラムすることはできますか?

回答:

はい、マニュファクチャリングインターフェイスを無効にした後でも、USB-シリアルデバイスを再プログラムすることが可能です。

USB-Serialデバイスを再プログラムするには、UBS-Serial Configuration Utilityが接続時にデバイスを認識できる必要があります。

デバイスのシリアル通信ブロック(SCB)がSPIまたはI 2 C として構成されている場合、デバイスはサイプレスベンダードライバーCYUSB3.sysにバインドします。この場合、マニュファクチャリングインターフェイスが無効になっている場合でも、デバイスはUSB-シリアル設定ユーティリティにリストされます。コンフィグレーションユーティリティからデバイスを再プログラムできます。

USB-SerialデバイスのすべてのSCBが通信デバイスクラス(CDCUARTとして構成され、マニュファクチャリングインターフェイスが無効になっている場合、デバイスはUSB-Serialコンフィグレーションユーティリティに表示されません。ただし、USB-Serial SDKの一部である実行可能なCyrecovercdcdevice.exeを使用してマニュファクチャリングモードを有効にすることができます。これは<インストールディレクトリ>\Cypress\USB-Serial SDK\bin」で利用できます。

pastedImage_0.png  

デバイスを再プログラムするには、次の手順を実行します。

実行ファイルがあるフォルダに移動し、次のコマンドで「cyrecovercdcdevice.exe」を実行します。

C:\Program Files (x86)\Cypress\USB-Serial SDK\bin>cyrecovercdcdevice.exe #comport_number

pastedImage_5.png  

注: comport_numberは、デバイスが列挙したUSBシリアルCOMポートに対応しています。

たとえば、USBシリアルデバイスがCOM8にバインドされている場合、コマンドは

C:\Program Files (x86)\Cypress\USB-Serial SDK\bin>cyrecovercdcdevice.exe 8

このコマンドを実行すると、マニュファクチャリングインターフェイスが一時的に有効になります。デバイスがUSB-Serial Configuration Utilityに表示されるので、USB-Serialデバイスを再プログラムできます。

==============================

25-June-2020

Kenshow

0 Likes
Top labels