Announcements
IMPORTANT: Cypress Developer Community currently doesn’t allow sign-in to prepare for the upcoming transition. To learn more, check out our announcement.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

kama_1693131
Valued Contributor II

Hi,

I tried to translate following KBA into Japanese.

RF Regulatory Certifications for CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™ Module – KBA97094

===========

Community Translated by https://community.cypress.com/people/kama_1693131                      

Version **

タイトル:

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールを用いた電波認証について- KBA97094

質問:

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?

回答:

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールはFCCISEDCEMIC/TELEC、KCの認証済みとなっております。

認証に関するテストレポートは本記事に添付してあります。

以下の表に様々な地域での規制への本モジュールの適合する法令について記載します。

地域

規制

北米

USA, FCC Part 15.247 and Canada, ISED (RSS210 Issue 😎

ヨーロッパ

ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17

日本

MIC, Article 2 Item (19), Category WW (Channels 1-13)

韓国

KC2013-157 & 2013-116 , KN 301 489-1&-17

以下の表は各規制ごとの認証IDです。

規制

認証 ID

北米(FCC)

WAP2001

カナダ(IC)

7922A-2001

日本(MIC/TELEC)

005-101007

韓国(KC)

MSIP-CRM-Cyp-2001

添付の内容:

  • CYBLE-022001-00 Certificates – FCCISEDMICKCの認証が含まれます.
  • CYBLE-022001-00 Test Reports– FCCISEDMICKCのテストレポートが含まれます.

該当モジュール:

EZ-BLE PRoC Module CYBLE-022001-00

PRoC BLE module

PSoC 4 BLE module

CY5671

CY5674

CY8CKIT-142

CY8CKIT-141

YES

NO

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

NO

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

I will get back to you after internal review, after that you will receive the point.

Please bear with me for the delayed the response,

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
Top labels