cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

Kenshow
Esteemed Contributor

Hi,

I would like to translate KBA229055 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Esteemed Contributor

Hi Jenna-san,

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Precautions when using the WRR Command on the S25FL-S Serial NOR Flash - KBA229055

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: S25FL-SシリアルNORフラッシュでWRRコマンドを使用する際の注意事項 – KBA229055

バージョン:**

質問:
WRRコマンドを使用すると、S25FL-SのコンフィギュレーションレジスタのQUADイネーブルビットが常に0にクリアされるのはなぜですか?

回答:
S25FL-SシリアルNORフラッシュのWRRコマンド(Opcode01h)は、プログラムする8または16データビットを受け入れることができます。つまり、ステータスレジスタのみをプログラムする(8ビットWRRコマンド)、またはステータスレジスタと構成レジスタ(CR)を一緒にプログラムする(16ビットWRRコマンド)ために使用できます。

ただし、ユーザーがQUADビットCR [1]1に設定するとすぐに、16データビットのWRRコマンド形式のみが許可されます。WRRを使用してステータスレジスタのみ(8ビット)に書き込むことはできません。

このルールに準拠しないと、QUADビットが誤ってクリアされ、システムのクラッシュや、フラッシュメモリの構成ミスによる誤動作が発生する可能性があります。

==============================

25-May-2020

Kenshow

0 Likes
Top labels