cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

MotooTanaka
Esteemed Contributor

Hi,

I'd like to translate KBA91658 into Japanese.

Please confirm to my work.

moto

Original KBA: KBA91658

PSoC® Creator™ 3.0 Bootloader with PSoC 4 Devices with Less Than 32K Flash – KBA91658

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello, Tanaka-san

Approve to work.

Thanks,

jenna

Jenna Jo
MotooTanaka
Esteemed Contributor

Original KBA: KBA91658

PSoC® Creator™ 3.0 Bootloader with PSoC 4 Devices with Less Than 32K Flash – KBA91658

Translated by: MoTa_728816

==============================

タイトル:PSoC® Creator™ 3.0 フラッシュ 32K 未満の PSoC 4 デバイスのブートローダ - KBA91658

ヴァージョン:**

質問:

フラッシュが 32K 未満の PSoC 4 デバイスで動作する PSoC® Creator™ 3.0 Bootloader コンポーネントはどのように作成すれば良いですか?

回答:

PSoC 3.0 にはフラッシュが 32K 未満の PSoC 4 デバイスではブートローダ (Bootloader) が停止して動作しなくなるバグがあります。このバグは最新の PSoC 3.0 SP1 では修正されています、これは www.cypress.com/PSoCCreator からダウンロードしていただけます。

ワークアラウンドがあります。ブートローダ プロジェクトをビルドした後に、PSoC Creator Workspace Explorer ウィンドウに移動して、Generate Source > PSoC 4 フォルダを選択し、cydevice_trm.h ファイルを開いて、下記のように変更してください

下記の行を

#define CYDEV_FLASH_SIZE 0x00008000u

以下の行のいずれかに変更します:

#define CYDEV_FLASH_SIZE 0x00004000u

#define CYDEV_FLASH_SIZE 0x00002000u

16K フラッシュのデバイスでは CYDEV_FLASH_SIZE0x00004000u

8K フラッシュのデバイスでは CYDEV_FLASH_SIZE 0x00002000u

変更する必要があります。

変更適用後に、ブートローダと、関連するブートローダブル プロジェクトをすべて再ビルドしてください。

注意:cydevice_trm.h ファイルはビルドで再度生成されて、変更されたものを上書きしてしまう可能性があります。そのため、ブートローダ プロジェクトをビルド後に、そのファイルを再度変更後、リビルドする必要があるかも知れません。

==============================

26-May-2020

moto

0 Likes
Top labels