cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

HiOm_1802421
Honored Contributor

Hi,

Currently I'm working on translation of this KBA.

Omoi

0 Likes
2 Replies
HiOm_1802421
Honored Contributor

Hi,

I tried to translate this KBAxxxxxx into Japanese.

PSoC® 4 SAR ADC Configurable Sample Time - KBA87493

==========

タイトル:PSoC   4 SAR ADCの構成可能なサンプル時間

バージョン:*C

質問:

PSoC 4 のSAR ADCの構成可能なサンプル時間(取得時間)はどれくらいですか?

回答:

サンプル時間は、SAR ADC内のサンプル アンド ホールド(S/H)回路による時間コストとして定義されます。ソースインピーダンスと周波数が変化する信号に対応するために、PSoC 4のSAR ADCはプログラム可能なサンプル時間をサポートしています。この機能を最も遅い公分母までまとめて遅くするのではなく、複数のチャネルで利用できるようにするために、SARSEQには最大4つの完全にプログラム可能な10ビットのサンプル時間オプションがあります。これらのオプションにより、サンプル時間を2〜1023のSAR ADCクロックに設定できます。

PSoC Creator™では、すべてのチャネルがA clks、B clks、C clks、およびD clksの4つのオプションのいずれかからサンプル時間 (PSoC Creatorでは 取得時間 と呼びます) を選択できます。 (図1を参照)

各ADCチャネルの最小取得時間は、チャネルのシリアル抵抗とサンプル容量によって異なります。

取得時間の計算の詳細については、AN88619 の「SAR ADC Acquisition Time」セクションを参照してください。

図1. PSoC Creatorのサンプル時間設定

Image.png

==========

BR,

Omoi

0 Likes
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello, Omoi-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current delay of internal review, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes
Top labels