Community Translation - Increasing the Output Power of the PSoC 1 Switch Mode Pump (SMP) - KBA94769

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
YaNi_3193241
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
100 sign-ins 10 likes received 10 likes given

Hi,

I want to translate KBA94769 into Japanese, please confirm to my work.

https://community.cypress.com/docs/DOC-9340

Thanks,
Nishikawa

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Nishikawa-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
YaNi_3193241
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
100 sign-ins 10 likes received 10 likes given

Hi Jenna-san,

Thank you for your confirmation
I have translated KBA94769 to Japanese.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Original KBA: KBA94769

タイトル: PSoC 1スイッチモードポンプ(SMP)の出力電力の増加-KBA94769

ヴァージョン: **

質問:
PSoC 1でスイッチモードポンプ(SMP)の出力電力を増やすにはどうすればよいですか?

回答:
PSoC 1には、単一セルの電圧を3.0〜5.0 VにブーストできるSMPがあります。Figure 1は、PSoC 1でのSMP実装を示しています。

Figure 1. PSoC 1 SMP

KBA94769_1.jpg

PSoC 1には、内部MOSFETスイッチと、昇圧コンバーターを実装するためのフィードバック回路があります。 外付けのインダクタ、ダイオード、コンデンサは、ブーストコンバーターを実装するために必要な唯一のコンポーネントです。 ただし、内部MOSFETの制限により、SMPから予測できる最大負荷電流はわずか50〜70 mAです。

LEDドライバ、ワイヤレストランスミッタなどの多くのアプリケーションでは、ブーストコンバータからの高電流が必要になる場合があります。 これは、より高いドレイン電流を備えた外部MOSFETスイッチを使用することによって実現できます。 Figure 2に、このセットアップのブロック図を示します。

Figure 2. 変更されたSMPブロック図

KBA94769_2.jpg

内部MOSFETスイッチの出力はアクティブLOWであるため、外部インバータが使用されます。 インバータの出力は、外部MOSFETスイッチを駆動します。 下のFigure 3は、完全な回路図を示しています。

Figure 3. 回路図

KBA94769_3.jpg

Q1は、1.2 Aのドレイン電流定格と0.25ΩのRDSONを持つ外部MOSFETスイッチです。 同様の定格を持つ他のMOSFETも使用できます。 L1は、定格電流が1.75 Aの10 uHインダクタです。D1は、順方向電流定格が1 Aの任意のショットキーダイオードです。

PSoC SMPは1.3 MHz、50%のデューティサイクルで動作します。 出力電圧の調整は、(パルス幅変調ではなく)ゲート駆動をオンまたはオフにすることによって実現されます。 連続モード切り替えコンバーターの場合、次の式で出力電圧が決まります。

KBA94769_eq.png

                                   方程式1

この式から、デューティサイクルが50%の場合、達成できる最大出力電圧は入力電圧の2倍であり、十分ではないことがわかります。 より高い昇圧比は、以下の手法で実現できます。 Figure 3のR3は、インバーターU1の入力容量とSMPピンの出力容量により、SMPピンの立ち上がりエッジが遅くなるように選択されています。 これにより、デューティサイクルが高くなります。 Figure 4は、SMPピンと外部MOSFETスイッチのドレインの波形を示しています。

Figure 4. SMPピンと外付けMOSFETのドレインの波形

KBA94769_4.jpg

SMPピンの立ち上がりエッジが遅いため、現在の実効デューティサイクルは約70%です。 70%のデューティサイクルで、ステップアップ比は3.33にもなりました。

Figure 3に示す回路では、以下のパフォーマンス値が達成されました。

•SMP動作は、1.7 Vを超える入力電圧と最大500 mAの負荷電流に対して安定していた

•出力電圧が5.0 Vに設定されており、負荷電流が500 mAの場合、信頼性の高い起動を行うには、入力電圧を2.0 Vにする必要があります。

•50 mA〜500 mAの負荷電流の場合、70〜80%の効率値が観測されました。 適切な定格のMOSFETとインダクタを使用すると、より高い出力電流を実現できます。

したがって、より高い定格の外部MOSFETスイッチ、インバーター、およびより高い定格のインダクターとダイオードにより、PSoC 1スイッチモードポンプを変更して、最大0.5 Aのより高い電流出力を提供できます。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks,
Nishikawa

0 Likes