cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

KoKi_1693136
Valued Contributor II

Hi,

I tried to translate following one into Japanese.

How to Use Battery Power Supply for CYBT-213043-MESH Kit - KBA228152

https://community.cypress.com/docs/DOC-18059

=========================

タイトル : CYBT-213043-MESH キットのバッテリー電源を使うにはどのようにしたらいいでしょうか。

CYBT-213043-MESHキットは、CR2032のようなバッテリー電源をサポートしています。バッテリー電源モードでは、MESHキットはUSB2シリアルブリッジ(CY7C65215-32LTXI)への電源を供給しません。しかしながら、USB2シリアルブリッジとCYBT-213043-02モジュール間の接続があるため、モジュールからUSB2シリアルブリッジへ電流が漏れます。この漏れ電流は、バッテリーの消費を早めるような数mAオーダーの高い電流の原因となり、MESHキットが動作しなくなります。このような問題を避けるため、バッテリー電源を使う時は、HCI UARTやPUARTは切り離してください。

pastedImage_1.png

                      図1

PUARTの切り離し方:

漏れ電流を避けるため、ファームウェアでPUART (P0, P1, P28, and P37)の4ピンを入力モードに設定してください。ModusToolbox 1.1では以下の手順に従ってください。

・Device Configuratorを開くためdesign.modusファイルをクリックしてください。そして、PUARTを無効にしてください。(図2を参照)

pastedImage_9.png

         pastedImage_9.pngpastedImage_9.png

                     図2

・P00/P01/P28/P37 を プルアップ・ダウン無しのGPIO入力 「GPIO(GPIO_INPUT_ENABLE|GPIO_PULL_UP_DOWN_NONE) 」 と設定して保存してください。(図3参照)

pastedImage_23.png

                 図3

・開発したファームウェアコードをビルドして、MESHキットにプログラムしてください。

HCI UARTの切り離し方:

ファームウェアをプログラムした後、SW4の全てのピンをオフにしてください。(図1を参照)

バッテリー電源の選択:

J5(図1を参照)のピン2とピン3をショートして、MESHキットにCR2032を挿入してください。

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After conducting review, You will receive the points as the word of KBA.

Thanks for your contribution to CDC!

Please bear with me, the response can be delayed a little, Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
JennaJo
Moderator
Moderator

CYBT-213043-MESH キットのバッテリー電源を使うにはどのようにしたらいいでしょうか- KBA228152- Community Translated (JA)

Hello,

Your translation has been released.

Sorry for the delayed response.

You will be receive the point as a token of appreciation.

Thanks for your contribution.

Regards,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Top labels