cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

keni_4440091
Esteemed Contributor

Hi

I want to translate KBA224052, please confirm to my work.

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
keni_4440091
Esteemed Contributor

タイトル:HX2 FAQS – KBA224052

バージョン 6

chaitanyav_41 2018/06/14 2:06 に作成。PraveenM_86 2019/08/12 20:20 に変更。

Author: HirotakaT_91    Version: *C

ハードウェア

質問:構成が完了するまで、CY7C65632によってD+プルアップを切断しUSB列挙を無効化する機能はありますか?

回答:はい。CY7C65632USB仕様に準拠しています。そのため、構成が完了するまでD+プルアップを切断します。

質問:VID/PIDHX2VLの内蔵マスクROMに書き込まれますか?

回答:サイプレスVID/PIDは内蔵マスクROMに書き込まれており、変更できません。

外部ROMが使用される場合、ブラスターユーティリティを使用してカスタムVID/PIDを追加することができます。

質問:組み込みマスクROMの設定でHX2VLを有効にする場合、何かを設定する必要がありますか?

回答:特別な設定は必要ありません。

HX2VLは外部EEPROMが接続されているかどうかを最初に検索し、そしてEEPROMが接続されていない場合、組み込みマスクROMから起動します。

質問:下記の2つの場合に消費電流はどのように異なりますか?

ケース1:ポート1およびポート2のみが有効で使用されている。ポート3およびポート4は無効。

ケース2:全てのポート(ポート1から4まで)が有効。しかし、ポート1およびポート2のみが使用されている。

回答:これらのケースでの消費電流は数mA異なります。ケース2の消費電流はケース1よりも少し高くなります。標準あるいは最大の消費電流においては、HX2VLデータシートの“”DC電気的特性“の章を参照して下さい。

質問:AN72332は電力有効ピン(PWR#)のために100-kΩプルアップ抵抗の使用を推奨しています。替わりに10-kΩの使用は可能ですか?

回答:100-kΩの代わりに10-kΩプルアップ抵抗を使用できます。ただし、リーク電流が増える事に注意して下さい。

質問:D+/D-ラインは示すように複数ビアを介して配線できますか?

pastedImage_1.png

回答:USB 2.0では、D+/D-信号の配線で2つのビアの使用はこの図に示されているように許されています。しかし、ビアの数はインピーダンスおよび他のパラメータに影響する事に注意して下さい。また、AN72332で推奨しているように、ビア(25-ミルパッド、10-ミルホール)を小さく、および同じレイヤーでD+D-をトレースし続けて下さい。

他の質問

質問:HX2VLのシリコンエラッタ条件(ハブサスペンドの間に切断に続いて発生する接続イベントの場合、正常にUSBデバイスは認識されません)はいつ発生しますか?

回答:データシートにあるように、接続されているダウンストリーム(DS)ポートデバイスが切断され、ハブサスペンド状態の間に同じDSポートに再接続される場合、サスペンドから出た後にエラッタに記載されている状態が起きます。

DSポートデバイスからがSTALLある場合に、標準クラスドライバーはポートリセットコマンドを使用してデバイスを回復するため、この問題はマウス、キーボードおよびマスストレージのような標準のMicrosoftドライバー/クラスデバイスでは見られません。エラッタで謳われている状態はデバイスの速度(Hi-SpeedFull-Speed、またはLow-Speed)に関係なく発生します。

SetPortFeaturePORT_RESET)ハブクラスリクエストは、DSポートデバイスにバインドしてSTALL状態から回復するホストUSBアプリケーションまたはドライバーから発行されます。詳細については、データシートを参照してください。

推奨ドキュメント

データシート:

HX2VL™ Very Low Power USB 2.0 Hub Controller

アプリケーションノート:

ガイド:

よくアクセスする知識に基づく記事:

281 閲覧 カテゴリ: USB: SuperSpeed Peripherals タグ: current consumption, hx2vl, hub, usb 2.0, wired, cy7c65632

0 Likes
Top labels