cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

Kenshow
Esteemed Contributor

Hi,               

I would like to translate KBA225228 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Esteemed Contributor

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Firmware Update and Configuration of HX3PD Type-C Hub - KBA225228

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: HX3PD Type-Cハブのファームウェアの更新と設定 - KBA225228

バージョン:**

質問:

HX3PD Type-Cハブのファームウェアと設定を更新するにはどうすればよろしいでしょうか?

回答:

HX3PDファームウェアの更新は、HX3PDコンフィグレーションユーティリティを使用してUSポート経由で実行できます。現在のリリースでは、実行時にHX3PDを設定することはできません。ファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってください。

1. HX3PDコンフィグレーションユーティリティを使用したファームウェアの更新:

HX3PD評価ボードHW_SW.zipファイルをhttp://www.cypress.com/documentation/reference-designs/hx3pd-evaluation-boardからダウンロードし、「Software Tools」にある「HX3PDコンフィグレーションユーティリティ」を見つけます。

1. HX3PD構成ユーティリティアプリケーション

1.jpg  

ファームウェアバイナリCYUSB4347-BZXC_FW.binは、「Firmware」フォルダーに置かれています。ユーティリティの[ Update firmware ]タブを選択し、[Composite Image]フィールドにファームウェアのバイナリパスを入力します。

ユーティリティが実行されているPCHX3PDボードのUSポートに接続します。PCType-Cポートがない場合は、アダプターケーブルを使用して、PCType-AポートからHX3PDUSポートに接続できます。ユーティリティのそれぞれのフィールドで、VIDPID、および再エニュメレーションのタイムアウト仕様を変更できます。

2. ユーティリティを使用したファームウェアの更新

2.jpg  

外部電源がボードに接続されていることを確認し、ユーティリティの[ Update ]ボタンをクリックします。ユーティリティがログペインに次のメッセージを報告されるまで待ちます:「HX3PD firmware update completed successfullyHX3PDファームウェアの更新が正常に完了しました)

注意:

    • FWの更新中は、ボードの電源を入れ直したり、ボードのUSポートを取り外したり取り付けたりしないでください。これにより、FW更新の失敗やエニュメレーション問題が発生します。
    • ファームウェア更新ログは次のパスにあります:Run > appdata > Roaming > HX3PDConfigUtility > Logs
    • DMC_SWDまたはPD_SWDを介したファームウェアイメージのフラッシュは推奨されません。

2.コントローラーの設定:

ファームウェアリリースの現在のバージョンは、DMC/PDコントローラーの実行時の設定をサポートしていません。設定をカスタマイズする必要がある場合は、サイプレステクニカルサポートに連絡し、必要な構成のバイナリファームウェアイメージを入手してください。

以降のリリースでは、お客様がボードを設定することができます。ただし、PDを使用して2つのType-Cポート(USおよびDS1)の電源の役割を変更することはできないことに注意してください。3は、デフォルトのファームウェアのPDOを示しています。

3. FWリリースv1.1.0のデフォルトのPDO

3.jpg  

注意:

    • EZ-PDコンフィグレーションユーティリティはHX3PDデバイスの*.XMLコンフィグレーションファイルを生成できますが、これは現在ファームウェアに統合できないことに注意してください。カスタマイズされたファームウェアのバイナリイメージを取得するには、PD構成の明示的な要件を設定する必要があります。

==============================

4-June-2020

Kenshow

0 Likes
Top labels