cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

keni_4440091
Esteemed Contributor

Hi

I want to translate KBA223060, please confirm to my work.

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
keni_4440091
Esteemed Contributor

タイトル:SOFTUNEワークベンチのエミュレータデバッグ失敗

バージョン 3

chaitanyav_41 2018/03/14 4:45 に作成。chaitanyav_41 2018/03/14 4:50 に変更。

Version: **

質問:

MB2100-01A-Eシングルポート組み込みエミュレータデバッガーSPEED-BOXを使用してSOFTUNEワークベンチのデバッグメニューから開始した場合、SOFTUNEが突然停止してしまいます。この問題をどのように回避できますか?

回答: トラブル回避のために:

  1. USBドライバのバージョンを確認して下さい

 インストールされているUSBドライバのバージョンが、SOFTUNEインストールフォルダにストアされているバージョンと同じかどうか確認して下さい。バージョンにもし違いがあるなら、デバック動作は突然停止します。  

  

     バージョンの確認方法:

    1. デバイスマネジャーにアクセス
    2. WinDriverを右クリック、そしてPropertiesを選択
    3. WinDriver PropertiesダイアログのDriverタブに移動
    4. Driver Versionを確認
    5. Driver Detailsをクリックし、Driverファイル詳細ダイアログのFile versionを書き留めます
    6. 同様に、MB2100-01を右クリックし、MB2100-01プロパティダイアログとドライバファイル詳細ダイアログからDriver VersionFile Versionを書き留めます
    7. SOFTUNE installフォルダにストアされているバージョンと、これらのバージョンが同じかどうかを確認して下さい

注意: ミスマッチがある場合、バージョンをリストアして下さい。

詳細は図1および図2を確認して下さい。

1WinDriverのドライバおよびファイルバージョンを確認
pastedImage_14.png
         

         
2MB2100-01A-E USBドライバのドライバとファイルバージョンを確認
pastedImage_15.png
    

         
バージョンのリストア:

1.  下記のどちらかの方法で両方のUSBドライバをアンインストールして下さい:

     インストールされたSOFTUNEDriversフォルダでdrv_uninstall.batを実行

     デバイスマネジャーからWinDriverを右クリックし、Uninstallを選択

2.     インストールされているSOFTUNE Driversフォルダのdrv_install.batを実行

  1. インストールパスを確認

インストールパスに英数文字のみが使用されていることを確認して下さい。パスにダブルバイト文字や特殊言語文字(例えば、半角カタカナ)が含まれている場合、エミュレータデバッグ動作は失敗します。

787 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: Auto MCU   タグ: tool, fr81s, : softune, emulator debugger, speed box, f2mc-16fx

0 Likes
Top labels