cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

Kenshow
Esteemed Contributor

Hi,               

I would like to translate KBA80842 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Esteemed Contributor

Hi Jenna-san,

                               

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Adding an LED to an FN0 Pin - KBA80842

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: FN0ピンへのLEDの追加 - KBA80842

バージョン:*A

質問:

PowerPSoC®デバイスのFN0ピンに汎用LEDを追加するにはどうすればよいでしょうか?

回答:

現在、FN0_xピンは、PSoC DesignerLEDユーザーモジュールのポート選択ドロップダウンメニューに表示されません。次の手順は、LEDユーザーモジュールを配置せずにLEDFN0_xピンに接続するための回避策として使用できます。

  1. 適切なFN0ピンの.asm.inc、および.hファイルをmain.cファイルを含むプロジェクトディレクトリにコピーします。
    たとえば、ピンFN0 [0]の場合、LED_FN0_0.incLED_FN0_0.asm、およびLED_FN0_0.hをコピーします。
  2. LED_FN0_General.asmファイルをmain.cファイルを含むプロジェクトディレクトリにコピーします。
  3. PSoC Designerにおいて、 Project > Add File選択し、 [Files of Type]ドロップダウンを使用して、[ All Files (*.*)]を選択します。手順12でコピーした3つのLED_FN0ファイルを選択し、[Open]をクリックします。
  4. LED_FN0関数呼び出す各ファイルを開きます。次のコマンドでCヘッダーファイル(.h)をインクルードします
    #include filename
    次に例を示します。
    #include LED_FN0_0.h
  5. main.cファイルの添付サンプルプロジェクトに示されているように、Start関数のLED_FN0_0_Start()呼び出します
    これにより、ピンの正しいドライブモードが設定されます
  6. 必要に応じて、他のLEDの関数を呼び出します
  7. オプション:LEDドライブはアクティブHighに設定されます(LED_Onは出力をHIGHに設定します)。アクティブLOWに変更するには、LED_FN0_x.incファイルを開き、LED_FN0_x_Driveの値を0に変更します(LED_FN0_0_Driveequ 0

接続されているサンプルプロジェクトは、FN0_0ピンをLEDに接続します。このプロジェクトでは、LEDの状態は定期的に切り替えられます。

==============================

6-July-2020

Kenshow

0 Likes
Top labels