Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hello,

I would like to translate KBA227572 into Japanese.

Thanks,

Kenshow

Original KBA: KBA227572

Adding .a Library File to PSoC Creator Project Using GCC Toolchain – KBA227572

Translated by Kenshow

==============================

タイトル: GCCツールチェーンを使用してPSoC Creatorプロジェクトに.aライブラリファイルを追加する - KBA227572


静的ライブラリのファイルをPSoC Creatorプロジェクトに追加する前に、以下の点に注意してください:

  • 静的ライブラリのファイル名には、「lib」という接頭辞と「.a」という接尾辞が必要です。
  • 静的ライブラリファイルに関連付けられているアセンブリファイルは、softfpuを使用しなければなりません。これは、PSoC Creatorhardfpuをサポートしていないためです。

GCCツールチェーンを使用してPSoC Creatorプロジェクトに.aライブラリファイルを追加するには、以下を行います。

  1. Project > Build Settings > ARM GCC 5.4-2016-q2 update > Linker > General > Additional Libraries
  2. Additional Libraries フィールドで、ライブラリ名を接頭辞「lib」と接尾辞「.a」を除いて追加します。これは、GCCコンパイラがライブラリ名に「lib」の接頭辞を自動的に追加するためです。
    例:「libmyfile.a」を追加する場合は、下の図1に示すように、 Additional Libraries フィールドに「myfile」と書き込む必要があります。

  3. 静的ライブラリファイルが保存されているフォルダの名前を Additional library Directories フィールドに追加します。
    libmyfile.a
    という名前の静的ライブラリファイルが<ProjectName> .cydsn > location 保存されているは、Additional library Directories にフォルダーパスを追加します。     

    1:ライブラリファイルとディレクトリの指定
    pastedImage_20.png

    注:「デバッグ」構成と「リリース」構成の両方でプロジェクトを実行する場合は、両方の構成に.aライブラリを追加する必要があります。


  4. OKクリックします。

==============================

8-Apr-2020

Kenshow

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Kenshow-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response,

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo