- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
A couple of years ago I ported SPI TFT driver from mbed to PSoC Creator for my first demo.
2年前、最初のデモの為に mbed から TFT ドライバを移植しました。
I have been thinking that connecting a full keyboard is not practical,
but with an I2C card keyboard, easily we can.
フルセットのキーボードを接続するのはあまり現実的ではないと考えていたのですが、
I2C接続のカード型キーボードが発売されていたので、容易に接続することが出来ました。
TSoC I2C Full Keyboard Sample (CardKb)
Then I made a dumb typewrite by connecting them together.
その二つを組み合わせて、簡単なタイプライタもどきが作れました。
Another dumb typewriter sample (CY8CKIT-044 version)
Meantime, I excavated an ancient treasure the Toyoshiki TinyBasic.
並行して古代の秘宝豊四季タイニーベーシックも出土することに成功しました。
Tiny Basic for PSoC (CY8CKIT-044 / TSoC / CY8CKIT-059 / CY8CKIT-062-BLE)
Mingling these together brought me a standalone basic machine (if I may insist so) 😉
全部合わせてかき混ぜるとスタンドアローンのベーシックマシンの出来上がりです。
(そう言い張って良いのであればですが)
Since this has a keyboard and a TFT display, the program should work without PC, but 5V external power.
キーボードと TFT ディスプレイが付いているので、PC に接続しなくても、5V電源だけ供給してあげれば動作します。
I entered a simple basic program. (Not an easy task with this keyboard...)
And list command showed the entered program. (Tab/space and letter cases are gone)
簡単なベーシックのプログラムを入力してみました。(このキーボードだと結構大変です。)
その後、リスト(list) を取ると、プログラムが表示されます。
(しかしスペースや大文字・小文字の区別はなくなっています。)
When I entered "run", a prompt asking for the value of A shows up.
Entering 10 caused list of sum from 1 to 10.
And entering 0 caused the program to stop. The prompt of TinyBasic returns.
"run" と入力すると、変数 A を要求するプロンプトが表示されます。
10 と入れると、1 から 10 までの和が順次表示されます。
0 と入力するとプログラムは終了してベーシックのプロンプトに戻ります。
Note: Since I have not been able to implement display scroll, when the cursor moves from the bottom line,
it causes the all screen erased and start again from the top-left.
To have a little control over this, I just added "Pushing ESC key" causes screen clear and substitute input from ESC to CR.
So that the prompt will show up from the top-left.
注意:まだ画面スクロールの機能は実装できていませんので、カーソルが一番下の行にいて
更に下に移動しようとしたときに画面をクリアして、また左上からスタートするようにしました。
それだけですと、流石に使いにくかったので、ESC キーを押したときだけは、画面クリアをして改行が入力されたのと
同様の動きをするようにしてみました。
The project seems to be a little crowded now.
色々と組み合わせたので、プロジェクトもにぎやかになってきました。
schematic
Pins
This implementation is minimum set of TinyBasic, so it must be difficult to say "Usable."
But it was a fun trip 😉
これは TinyBasic の最少機能だけの実装となっていますので、実用性はあまりないと思います。
しかし楽しいプロジェクトでした。(^ ^)V
Keybaord:
M5Stack用カード型キーボードユニット - スイッチサイエンス
TFT Display:
Adafruit 2.8" TFT Touch Shield.
https://www.adafruit.com/product/1651
But I hope that this will work with SPI driven ILI9341 TFTs...
この TFT.[ch] は他の SPI 接続の ILI9341 TFT も動くとは思います・・・
moto
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Moto-san,
We appreciate your contribution for this.
Best regards.