公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™系列MCU 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
peyliang
AURIX™系列MCU
英飞凌官方评估板TriBoard TC3X7 TH V2.0由TC397XX更换为TC397XA之后,以太不通。定位原因是GETH_CLC初始化之后,GETH_DMA_MODE.SWR一直处于Reset状态。请问怎么解决?
AUTOSAR
AURIX™系列MCU
如何使用AURIX芯片中的GTM模块的DPLL子模块实现发动机位置的精确监测
梦里再相见
AURIX™系列MCU
我在做XC2234L的bootloader,将boot地址划为0XC0 0000-0XC0 5000,APP地址为0XC05000起的所有地址,我做了一个小的APP程序,但是最后生成的SREC文件的地址不连续,地址从0XC05200直接跳到了0XC20000,请问这个要怎么设置让地址连续?
天河之外
AURIX™系列MCU
劳德巴赫可以在线调试TC265的程序吗?想在目标函数段设断点查看
lean123456
AURIX™系列MCU
TC364的硬件SPI怎么单独控制片选引脚拉高拉低?
wyx
AURIX™系列MCU
1.我在tasking环境下生成了.a库但是在hightec环境下会报错,不能正常使用。(请问两个环境的库是不能通用的吗,有人这样成功过吗) 2.将代码移植到hightec中会报很多错误,就重新从MACL开始建立工程,好不容易编译过了但是生成的hex运行却异常,把hightec的程序移植taskin... Show More
啊哈哈哈哈
AURIX™系列MCU
busError中trapwatch显示的内容为Addr=0,Id=1,Class=4 ,Cpu=0;发生问题的地方通过反复注释运行定位到exchange函数在发送存有数据的数组时会发生该问题。如果发送NULL_PTR不会发生错误。
风行者
AURIX™系列MCU
TC2XX现在看的擦除函数都是一个扇区一个扇区擦除的,如何实现按页擦除?
Loallieve
AURIX™系列MCU
板子内部的编程依赖性具体是如何操作的?谢谢
子木
AURIX™系列MCU
诊断描述文件cdd中,如何取消某些服务对抑制响应位的支持
讨论版信息

AURIX™系列MCU

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "