公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™系列MCU 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
pengluo
AURIX™系列MCU
编译中发现tasking将const变量值相同的变量合并了,先去掉一些优化选项还是不起作用,只能改变const变量的值,是不是有什么编译选项可以去掉这个优化或者功能?
Antony
AURIX™系列MCU
同样的板子有的能仿真过去,有的莫名进入debug--memory的trap
一粒尘埃
AURIX™系列MCU
请问tc364 PFlash驱动在哪可以下载
zhaolala
AURIX™系列MCU
TC397 ASCLIN_SPI模式可以使用DMA吗?IDLL库该API里面逻辑没有DMA操作。
cooljibing
AURIX™系列MCU
使用TC397自带的spi demo,设置spi为从模式和cpu进行数据通信,每次8个byte,在5Mhz下数据收发正常,提高主机时钟至20Mhz后,cpu端接受到的8个byte稳定右移1bit,短接cpu的mosi和miso,时钟频率调整到33Mhz数据收发稳定,请问有人遇到过这个情况嘛?TC39... Show More
cool0o0mark
AURIX™系列MCU
卡住信息位置:loading com.tasking.managedbuilder
zxc
AURIX™系列MCU
将TC397XP芯片换成TC397XA芯片后,CAN收发引脚和CAN模块、CAN节点都对应改了,但是CAN通讯无法实现收发数据。已经对连接CAN RX和TX的TC397 引脚进行过拉高或拉低测试,用万用表测量值是相符的,说明CAN收发硬件连接应该是没什么问题的。但是软件部分在原来的TC397XP上,... Show More
拉拉了
AURIX™系列MCU
链接文件内容 EXTERN(_START) ENTRY(_START) MEMORY { BootCode : org = 0x80000000, l = 1000 } SECTIONS { .bootCode : { *(.bootct... Show More
BruceLI
AURIX™系列MCU
如图所示,TC264能够顺利连接到DAS,但是在memtool中无法正确连接。存在偶然的概率可以进行连接 Show More
zxc
AURIX™系列MCU
有哪位大佬有TC397XA的用户手册吗
讨论版信息

AURIX™系列MCU

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "