公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™系列MCU 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
浮云333105
AURIX™系列MCU
大家有没有碰到过结果事件触发了中断,在中断例程里读取结果事件标志位(EVFLAG.RESEV)时会偶然出现这个值不为1。偶然会出现一下这种情况,没有规律,不知道什么原因
Komon
AURIX™系列MCU
目前这两个函数返回都是0,是否需要加入新的链接库?
轩富豪
AURIX™系列MCU
我想使用TC375的E-Ray(flexray),请问哪里可以找到例程资料?
Athena15
AURIX™系列MCU
在277中里面有引脚配置介绍,397datasheet上面没看到,哪位大神可以指导下吗[图片]
jimwang
AURIX™系列MCU
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
NianzunQi77
AURIX™系列MCU
最近我想用 tc275的官方开发板实现can通信,一直不工作,在我反复检查了好几遍代码之后,感觉实在找不出错误来,就疑惑这块shield buddy板子上是否有 CAN transceiver 芯片?
KAKAKA0521
AURIX™系列MCU

我想要使用tc264da的fft模块,因此打开了software managed interrupts,但打开之后每次cpu0都会在开启后进入bus error的trap

tan1
AURIX™系列MCU

我正在使用tc264,然后每次下载程序到单片机上的时候就会出现这个界面,导致程序不能下载到单片机。请问有什么办法解决吗?谢谢

谁歌
AURIX™系列MCU
MEMTool在安装时出现错误: an error(-5006:0x80070005)has occurred while running the setup. please make sure you have finished any previous setup and closed othe... Show More
DevinHuang
AURIX™系列MCU

關於File裡有一段敘述"Note: GPIO pins with analog functionality (Port 40) are masked as internal."請問這有什麼特殊用途呢?

讨论版信息

AURIX™系列MCU

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "