公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™系列MCU 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
你好,我正在研究 TC399-Aslin 模块。 我需要有关 CE(碰撞检测错误)标志的帮助/说明。 [使用说明书第二部分第2部分] 我的理解是,当多个 LIN 从机尝试响应 LIN 总线上的同一帧时,就会发生冲突。 我的理解正确吗?您能详细说明一下用户手册中的 CE 标志说明部分吗? “发送时,如... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU

HSM 配置区域是吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/HSM-Config-Area/td-p/471447

Translation_Bot
AURIX™系列MCU

你好,先生

有人给我XC2267的用户手册和数据表CAN ?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/XC2267/td-p/473026

Translation_Bot
AURIX™系列MCU
你好, 从演示代码和用户菜单中看到 tc397 MCU 从待机状态下方有以下 8 个,有以下问题: 1. 是否支持信号?(从下面的待机状态来看)? 2.supmspm_wakeupon_pina 或 ifxpmspm_wakeupon_pinblordy,难道只能通过UART 发送数据吗? type... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问   如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。 Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
你好,英飞凌支持人员, 我正在尝试使用 TLF35584 和 TC399 将我的 ECU 设置为睡眠模式。 正如您在屏幕截图中看到 CAN ,ECU 开始进入睡眠状态(ROT 设置为 LOW),但STB_N恢复到高电平,这会抑制 ECU 继续进入睡眠状态并迫使其恢复正常模式。 我对引脚配置有些疑问(... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
你好,我正在开发 TC399-ASCLIN 模块。 需要有关 CE(碰撞检测错误)标志的帮助/澄清。 [用户手册第 2 部分,v2.0.0,p36-75] 我的理解是,当多个 LIN 从站尝试响应 LIN 总线上的同一帧时,就会发生冲突。 我的理解是否正确?CAN 任何人详细说明CE标志的用户手册中... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
我们的评估板是 TC377_SEC_GTW。 我们尝试擦除 Pflash 数据,但删除操作花了 194 毫秒,即使它只是一个或几个扇区,并且在此期间它停止或暂停了所有其他进程。 由于 Pflash 擦除操作在闪存控制器的控制范围内, CAN 找出为什么 CPU 在此操作期间暂停 194 毫秒? CA... Show More
JexJiang
AURIX™系列MCU
目前在TC3xx调试flash读写功能,单独运行flash相关功能没有问题,但将flash相关功能集成到工程中。操作pflash就会进入trap中,查看了一些帖子说是要禁掉trap?请问怎么禁用trap?目前没找到相关函数
Translation_Bot
AURIX™系列MCU

UCB_HSMCOTP0_ORIG 和 UCB_HSMCOTP1_ORIG有吗?

讨论版信息

AURIX™系列MCU

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "