公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™系列MCU 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™系列MCU
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
你好, 我正在使用 AURIX Tricore TC222-TRB 开发板,需要将 CPU 速度设置为尽可能高的配置。 该主板的时钟速度为 133 MHz,但是当我检查AURIX项目中默认添加的主板初始化代码中的默认时钟速度时,如下所示: g_AppCpu0.info.pllFreq = IfxSc... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
嗨, 我对 spi 有点问题 我使用了与 TC334 spi dma 示例相同的配置。 而且 l CAN 一次不会发送超过 8 字节的数据。 (MOSI 将全部为高或全部为低)低于 8 字节的传输是正常的。 所以我猜这是个配置错误。 我应该配置什么才能允许发送超过 8 字节的数据。 Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
你好, 在我的应用程序中,我想配置 uart、发送数据、重新配置 uart 并发送更多数据。 第一个配置起作用并且数据已发送,但在第二个配置中我陷入了困境: unlock_wdtcon(); UARTBASE->CLC.U = 0; lock_wdtcon(); UARTBASE->CSR.B.C... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU

嗨英飞凌!! 我需要在闪存中测试 TC39x 微控制器的 ECC 错误检测,有一些文档描述了注入错误的正确程序?

Translation_Bot
AURIX™系列MCU

KTY23-5 或 KTY 23-5 处于活动状态或已过时

Translation_Bot
AURIX™系列MCU

嗨,

应用程序重置后,我收到警报。 “Smu Ag1[0]:CPU1锁步比较器错误”
这是否正常,如果正常,我删除此警报 CAN 以及基于什么。
如果没有,我 CAN 如何解决这个问题?

你能帮我吗?

Translation_Bot
AURIX™系列MCU

你好:

        您告诉我如何在TC399中控制BLDC        CAN ?以及相关文件是否存在? 谢谢你的回答!

BR!

富士康的杰克·温

Translation_Bot
AURIX™系列MCU
嗨,英飞凌, 我需要识别陷阱并将其存放。 为此,我们需要知道陷阱类别 (TCN) 和陷阱 ID (TIN)。 如果我同时知道TCN和TIN,我 CAN 找到陷阱的类型。 我们 CAN 从 D15 寄存器中获取 TIN,但我找不到我们从哪里获取陷阱类 (TCN) CAN 。   在此先谢谢。 Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
我们在铁路应用中使用 SAK-TC1793F-512F270EF AB,我们的产品在大约 920 MHz 频率的辐射发射测试中观察到失败。在调查过程中,我们发现这是由用于控制器的振荡器(cb3lv-5i-20MHz)产生的频率谐波。 振荡器的布局是按照建议完成的。 下一步,我们添加了47Ohm的串联... Show More
Translation_Bot
AURIX™系列MCU
大家好, 我在一个项目中使用 TC322LP。 我正在通过启动软件执行 LBIST 测试。 尽管 LBIST 测试成功通过,但在 PORST 之后,SMU LBIST 警报 (ALM8 [5]) 正在触发。 是这个错误还是什么原因导致了这种情况? 因为我在其他 MCU 中看不见,比如 TC387 和... Show More
讨论版信息

AURIX™系列MCU

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "