100 likes received

1.我们知道 UCB DBG 可以使用 256 位密码锁定调试界面并解锁。

2.我们想知道 Aurix TC32LP 是否有永久锁定 JTAG 的机制? 在这里,我们可能不需要在锁定后再解锁。 可能是寄存器中的某个位触发了 JTAG 调试接口的永久锁定。

目前,我们正在检查是否有可能永久锁定 JTAG。

我从用户手册中了解到,要在 PSW 保护下锁定 JTAG,我们需要更新 PROCONDBG 寄存器,然后在复位后,新值将从 UCB_DBG_ORIGIN 和 UCB_DBG_COPY 中应用,JTAG 将不再可访问。

对于 TC32LP,UCB_DBG_ORIGIN 和 UCB_DBG_COPY 寄存器的地址分别为 0xAF402400 和 0xAF403400。

 

AbhijitT_2-1713181298978.png

 

在 PROCONDBG 寄存器中,我们将 DBGIFLCK 设置为 1,从而禁止访问 JTAG。 这样,下次复位时 JTAG 将被禁用。

AbhijitT_3-1713181325194.png

目前,我们使用 UDS 服务来提供密码和锁定/解锁 JTAG 访问。 这样,如果我们不小心把它锁上了,就能把它解锁。

我们想知道是否有可能永久锁定 JTAG 接口,而无论如何都无法解锁。 有这种可能性吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/td-p/739561

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

没有永久禁用 JTAG 的明确功能,但可以为 UCB 设置一个随机生成的密码(使用 TRNG / PRNG),然后就可以忘记密码了。

如果随机数的熵值得到了适当的保证,那么该功能可用于永久锁定 JTAG。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/m-p/739666

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

没有永久禁用 JTAG 的明确功能,但可以为 UCB 设置一个随机生成的密码(使用 TRNG / PRNG),然后就可以忘记密码了。

如果随机数的熵值得到了适当的保证,那么该功能可用于永久锁定 JTAG。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/m-p/739666

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

感谢您的反馈。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/m-p/740477

0 点赞