公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
JiZh_4619191
Level 4
Level 4
25 replies posted 25 sign-ins 10 replies posted

Hi,

我注意到,CYW20719B2在不同的开发板中设计并不相同:

1)CYW920719B2Q40EVB-01中:

JiZh_4619191_0-1616899695471.png

请问,上图中C43, C67这两个8.2pF电容各是什么作用?

2)CYBT-413055-02中:

JiZh_4619191_1-1616899808510.png

 

使用C1, C2 和L2滤波,为什么没有CYW920719B2Q40EVB-01中的C43电容?

3)CYBT-483039-02中,使用了贴片天线ALA321C3,

JiZh_4619191_2-1616899964979.png

是不是必须使用RFX2401C才能使用贴片天线?

而《天线设计和射频布局指南》AN91445中的 第8节--芯片天线 推荐 2450AT18B100E 芯片天线; 2450AT18B100E 和ALA321C3哪个更合适?

4)如果如下图设计蓝牙天线部分:

JiZh_4619191_3-1616900709129.png

是否可行?如果贴片天线与滤波器的距离、滤波器与cyw20719b2的18脚距离都很近,是否还需要绿色箭头所指的两个8.2pF电容?

5)CYW920719B2Q40EVB-01、CYBT-413055-02和CYBT-483039-02,这三款评估板各使用了什么材料的PCB板材?

 

谢谢!

0 点赞
1 解答
Owen_Zhang123
Moderator
Moderator
Moderator
5 questions asked 500 solutions authored 250 sign-ins

1. 电容是用来做阻抗匹配的,请参考AN91445第14章。

2. 使用的不同的阻抗匹配网络,请参考1.

3. RFX2401C是一个PA,增强天线功率,可以不加,和是否使用trace天线没有关系,需要根据你的实际应用选择天线。

4. 这两个电容是用来做匹配的,和距离远近没有关系。

5. 为什么需要这个信息?

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Owen_Zhang123
Moderator
Moderator
Moderator
5 questions asked 500 solutions authored 250 sign-ins

1. 电容是用来做阻抗匹配的,请参考AN91445第14章。

2. 使用的不同的阻抗匹配网络,请参考1.

3. RFX2401C是一个PA,增强天线功率,可以不加,和是否使用trace天线没有关系,需要根据你的实际应用选择天线。

4. 这两个电容是用来做匹配的,和距离远近没有关系。

5. 为什么需要这个信息?

0 点赞