公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,英飞凌团队,

我们使用 ICE2HS01G 充电器,额定功率为 1500 瓦。

输入电压=415V DC(最低 380V,最高 420V),开关频率 100KHZ,输出电压 59V,25A DC,使用 STM 32 控制器设置电流

我们采用了 2KW 电池充电器评估板反馈部分的电路

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2kw_48v_char_p7/

我们按照 ICE2Hs01G 应用说明进行了设计计算,并制作了原型。

对于 LLC,Lr 和 Lm 为集成磁性,Lr 为漏感

Lm=160uH

Lr= 30 uH

Cr= 300nF

反馈路径的设定值改为 1.7V,因为我们使用的是 ST 控制器,电源电压为 3.3V,而不是 5V(评估板的 xmc 系列)。

空载条件下,输出电压设置为 62V,并处于 Burst 模式。

问题是,在满载 59V、25A(变阻器负载)时,谐振条件没有发生,LLC fet 变得太热,将设定值改为 2V,我们也遇到了缺失循环模式(变压器仍在发热并产生噪音),我不知道如何将该参考电压设置为最佳点。

请帮我解决这个问题

谢谢

venkatesh B

 

 

0 点赞
5 回复数
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,愤世嫉俗的班德拉、

我已探测了开关电压(中心)和流经变压器初级的电流,供您参考。

输入电压为 415 伏直流,输出电压为 58 伏,使用恒温器组加载 25A 直流电。

附上我和 V 当时的照片。

在此期间,LLC Fets 会像任何东西一样发热。 读数瞬间打开并关闭

请帮我解决这个问题

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/ICE2HS01G-Feedback-circuit-path/m-p/714092

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

能否在一张图片中显示振荡:栅极信号、高压中间点、初级电流? 示波器将显示问题所在。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/ICE2HS01G-Feedback-circuit-path/m-p/713464

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您能在图片上添加门信号并进行缩放切换吗? 看起来像是体二极管导通和没有适当的死区时间问题。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/ICE2HS01G-Feedback-circuit-path/m-p/714259

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,愤世嫉俗的班德拉、

我已经探测了开关电压(中心)的 PWM 栅极信号和流过变压器初级的电流,供您参考。 我无法同时探测 PWM、Vds 和电流,希望这就足够了

输入电压为 415 伏直流,输出电压为 58 伏,使用恒温器组加载 25A 直流电。

我附上了波形图,还放大了不同的部分。

请帮我解决这个问题

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/ICE2HS01G-Feedback-circuit-path/m-p/715097

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

LLC oscill.png

我期待着振荡器如何附着在我身上。 您可以看到四个通道:栅极高电平、栅极低电平、中间点电压和初级电流。 使用 Zoom 可以看到,只要中间点的电压降至 GND 或升至总线电平,栅极上就会出现驱动信号。 这说明死机时间真的很合适。 在你的情况下,似乎是死区时间没有调整好。 如果你把振荡器当作我的,你就可以理解缩短或延长死区时间。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/ICE2HS01G-Feedback-circuit-path/m-p/716128

0 点赞