100 likes received

大家好 是否可以使用 BTN9970LV 屏蔽直接测量通过直流电机的电流? 我试着在数据表和用户手册中寻找答案,但没有找到。 感谢您的答复!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/DC-Motor-Current-Measurement-using-BTN9970LV-motor-shield/td-p/743327

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@lovre23,

是的,IS 引脚可用于测量流经电机的电流。 检测引脚 IS 可用作电流检测、温度检测、压摆率电平反馈和故障标志输出的组合。 正常工作时,IN 和 INH 引脚为高电平,IS 引脚连接一个电流源,该电流源提供的电流与流过有效高压侧开关的正向负载电流成正比。 有关详细信息,请参阅 BTN9970LV数据手册第 4.4.3.1 节。

Sahil_K_0-1713765765976.png

请修改默认示例代码以测量电流。 IS1 和 IS2 已经映射到 Arduino UNO 的 A1 和 A0 模拟引脚。 请注意,对于 BTN9970LV 屏蔽,R_IS 为 2 千欧。

Sahil_K_1-1713765765985.png


最好的问候,
Sahil Kumar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/DC-Motor-Current-Measurement-using-BTN9970LV-motor-shield/m-p/743913

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@lovre23,

是的,IS 引脚可用于测量流经电机的电流。 检测引脚 IS 可用作电流检测、温度检测、压摆率电平反馈和故障标志输出的组合。 正常工作时,IN 和 INH 引脚为高电平,IS 引脚连接一个电流源,该电流源提供的电流与流过有效高压侧开关的正向负载电流成正比。 有关详细信息,请参阅 BTN9970LV数据手册第 4.4.3.1 节。

Sahil_K_0-1713765765976.png

请修改默认示例代码以测量电流。 IS1 和 IS2 已经映射到 Arduino UNO 的 A1 和 A0 模拟引脚。 请注意,对于 BTN9970LV 屏蔽,R_IS 为 2 千欧。

Sahil_K_1-1713765765985.png


最好的问候,
Sahil Kumar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/DC-Motor-Current-Measurement-using-BTN9970LV-motor-shield/m-p/743913

0 点赞