公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

栅极驱动器 论坛讨论

cc
栅极驱动器
  第一幅波形图在长通时按一定频率掉驱动,在第二幅波形图是自设定的频率内不定时掉驱动,直接将驱动信号拉低,而在后面几个周期稍微正常了,出现这个问题的原因可能有哪些呢?如何进行排查和解决? 这里附上我的驱动原理图   Show More
ZhangLi1
栅极驱动器
你好!我描述一下我遇到的问题: 每次驱动器仅仅只能开通几个微秒的时间,然后接着就关闭并且输出错误了。 请问这种现象是怎么回事?我要怎么解决?谢谢   下图是我参照评估板绘制的原理图: 其中desat引脚处连接的是一个51pF 的电容,一个1KΩ的电阻和一个正向压降1.7V的二极管(耐压1KV)。 ... Show More
ZhaiL
栅极驱动器
一文说透自举电路:工作原理及自举电阻和电容的选取 https://zhuanlan.zhihu.com/p/572081606#comment-10515500792?notificationId=1624817800081551361 您好,想问一下,Qls,每个周期的电平转换所需要的电荷这个da... Show More
Xinwei
栅极驱动器
TLTO功能在IGBT关断开始时,在GE两端先维持一个低于正常驱动的电压,经过一段延时后门极电压再拉到负压,实现IGBT关断,该过程是如何减小关断过程中的di/dt的? 如果减小了di/dt,意味着了dt变大,如果关断延时时间变长并不会影响di/dt,如果下降时间变长,那么损耗是不是会相应增加;另外... Show More
ZhaiL
栅极驱动器
https://zhuanlan.zhihu.com/p/67505462#comment-10443240530?notificationId=1608091437198909440 EiceDRIVER™驱动IC外部放大器应用说明 请问T3的集电极为什么是接到GND而不是接到VEE的呢?这样关断... Show More
yushichao
栅极驱动器
请教各位大佬一个问题,我用了一个三相桥芯片6EDL04N02PR 关于6EDL04系列芯片,手册给出的输出电流值为Io+=165mA,Io-=375mA.这两个电流代表了驱动器的输出电流峰值大小吗?Io+的测试条件是负载CL=10nF,这是在不外加栅极电阻情况下,直接加一个电容负载进行测试的吗?Io... Show More
ZhangLi1
栅极驱动器
您好!我想咨询一下关于开通延迟与上升时间的问题。 我使用的是贵公司1ED3322MC12N通过+15V/-8V双电源来驱动FS3L50R07W2H3F_B11  IGBT。我在1ED3322MC12N的数据手册上得知: 我在手册上得知:总开通时间(信号从IN+输入到IGBT栅极电压上升到80%)... Show More
ZhangLi1
栅极驱动器
你好,我想请问一下我在应用手册中看到了对于DESAT引脚保护二极管的一段描述 描述中提到了“不允许低于-0.3V”,但没有具体指出是哪个参数不允许低于-0.3V。我猜测是导通压降不允许低于0.3V?请问我猜测的正确吗?谢谢! Show More
ZhangLi1
栅极驱动器
你好,我想问一下有关于1ED3322MC12N的输出侧电源问题。 我在对输出侧的电源进行选择的时候,发现了一款用于IGBT驱动芯片的专用电源 我的目标IGBT型号是FS3L50R07W2H3_B11 我想了解一下我从哪里可以找到这款驱动芯片输出侧电源电流的min,typ以及max值已供我选择输出侧... Show More
ZhangLi1
栅极驱动器
我在手册《Infineon-Power_and_Sensing-ProductSelectionGuide-v00_00-EN》中查阅栅极驱动器额分类,然后发现了这么一个图 我想知道最上面的functional basic enhanced分别应该怎么理解? Show More
讨论版信息

栅极驱动器

每个开关都需要驱动器--有正确的驱动器才能正常工作。在我们社区中有超过500个EiceDRIVER™栅极驱动器芯片解决方案,您可以为任何电源开关和应用找到适配的驱动器。