Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

功率mosfet (Si/SiC) 论坛讨论

Tyyy
功率mosfet (Si/SiC)
在评估AIMZHN120R010M1T这颗料过程中,要利用到该型号封装PG-TO247-4的衬底进行散热。手册中未体现衬底与任何一个pin(pin1~pin4)连接。封装规格书中也未具体说明该封装属于TO247还是TO247 Isolation。有无明确信息证明衬底是与任何引脚 or 无电气连接? ... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
BTS7002 能否在不改变电路/元件的情况下,同时满足 12 伏和 24 伏应用的要求? Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
我正在研究电动汽车无线充电器,需要 MOSFET 模块来产生高频交流电。 FF3MR20KM1H 可能适合我们的应用,但我没有看到正向偏压安全工作区域图。 我们需要以 10.6uS 的脉冲宽度处理约 560A 的电流。 这个模块能处理这个问题吗?   Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
在数据表中,使用了双脉冲测试电路来测试开关损耗。请问 DPT 值的负载电感是多少? 使用 IMW65R015M2H) Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
我检查了IRFB3306GPBF和IRFB3306PBF的数据表,似乎电气特性和封装是相同的。 有什么不同? IRFB3306GPBF: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFB3306G-DataSheet-v01_01-EN.pdf ?fileId=... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
您好,我们购买了REF-DAB11KIZSICSYS这款双向DAB设备,在操作过程中,我们首先将Bus升压至750V,然后连接WIFI,连接GUI,GUI界面设置为默认参数,即700V,10A,在空载启动后完全正常,然而HV(负载侧)稳压值700V,然而在负载(50欧姆以及100欧姆都有测试)接入瞬... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
在选取irfb4321pbf和irfp4568pbf的时候注意到一个问题,一个导通损耗高另一个开关损耗高,在选型的时候怎么样去做这种取舍呢?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%9... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
我想获得最适合 'aimzh120r020m1t' 的栅极驱动器的信息。 开关频率约为 25kHz,问题是我想找到一个 "I_out=7A "的栅极驱动器,并带有去饱和引脚。 谢谢 Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
栅极驱动器1EDI3033AS的栅极电阻(TOUT 电阻)限制似乎为 1.7 欧姆。我试图使用 V_GS(开/关)=0 ...20V 用于我的 SIC MOSFET(aimzh120r020m1t),但它的 TOUT 高/低输出最大电流为 -15 ... 15A,这似乎将为 V_GS(开/关)提供约... Show More
许离世
功率mosfet (Si/SiC)
下图是自制模块的电路原理图,高边配置,外部晶振32MHZ 测试电磁阀0-500mA阶跃输出曲线,PWM频率2000HZ,周期10ms,通过示波器采到的平均负载电流误差不超过5mA,但是通过手册中给的公式 平均负载电流=1.5*反馈电流/反馈周期 计算得到误差在14mA左右。附上寄存器设置;想问下造... Show More
讨论版信息

功率mosfet (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。