Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

功率mosfet (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
我正在阅读 tle9183 的数据表。第 22 页中有一些关于 crc3 的描述: CRC 生成器多项式为 x^3+x^1+1。种子值为 '101',因此起始值的结果为 '100' 我有一些问题: ① 我的起始值计算是否正确?101 在尾部加上三个零,即 101000.101000 除以 1011(... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
我指的是设计电源开关的应用笔记,以"确保 MOSFET 在双向保护电源开关 (BDPS) 应用中的安全运行。" 我正在设计的电源开关的应用是 —— BMS、电源开关和电池都在同一个外壳中。 我有类似的规格,其中 max. 外壳内的环境温度应小于或等于 50C,如果温度高于(例如 -60C,硬截止),... Show More
wenhuii
功率mosfet (Si/SiC)

我需要几个DAB11KIZSICSYS或者是其他隔离型DCDC转换器的demo(Simulink或者是PLECS),想做一下仿真实验。谢谢#DAB11KIZSICSYS

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
我在设计中使用 IAUC45N04S6N070HATMA1 半桥,并且使用的是数据表中建议的封装。 建议的封装在看似导热垫的东西和零件上的相关引脚之间有禁止区域。我 CAN 从零件的底部图像中看到那些“导热垫”实际上连接到引脚。 如果我 CAN 直接布线到连接到引脚 2 和 3 的“导热焊盘”,而不... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
你好,英飞凌团队,我目前正在设计一款工作频率为 200kHz 的半桥 llc 转换器。 控制器正在使用 ICE2HS01G。仿真结果显示,初级侧的峰值电流为 20A。请为我的系统推荐合适的 MOSFET(满足 CFD7、HDSOP-10 封装)。另外,有没有工具(例如 EXCEL)通过申请 ICE2... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)

你好,请问一下 MOSFET 数据表中 “98%” 这个数字指的是什么?

感谢您的支持。

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
IR2101问题
solved msg Solved
我在使用IR2101 IC芯片时遇到了一些麻烦 在我用 pspice 测试之前,它效果很好(下图 2 张) 但是当我在试验板上测试这个电路时,它并没有像我预期的那样工作。 我 CAN2 周内无法解决这个问题..请帮助我   smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
嗨, 我目前正在PLECS Simulink平台上研究使用您的SiC MOSFET PLECS模型(IMZA120R020M1H)的逆变器模型,我对热模型中的传导损耗感到非常困惑,我对这个热模型有2个问题。 1。正如下图 1 所示的正向 MOSFET 和反向 MOSFET 的 Von 一样,考虑到 ... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)

请问sic-Mos的双脉冲击测试中,开通时间是以第一次开通为准。

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)

你好。

我想知道 MOSFET“PT012N08NF2S”的建议封装尺寸。

它没有在数据表中列出。

抱歉,但如果您能让我知道的话将会很有帮助。

谢谢。

讨论版信息

功率mosfet (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。