Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

功率mosfet (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
你好 IFXER, 准备用IMZA65R048M1H设计交错图腾柱PFC的低速腿。 我可以知道如何计算 POWER_DRILL2GO 损失吗? 我可以通过 rds_on * (po/vac.rms/Efficity) 进行估算 ^2?!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
MOSFET   MOSFETSFET   仮にインピーダンスを持ったままショート故障した場合はすぐに発熱につながり完全なショートもしくはオープンでの故障になるためハーフショートのまま終わることはないのではと考えておりますが。。。   以上、。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
IRFP2907 Z PBF 已经消失了。 看来非常相似的 IRFP2907PBF 还可用。 这些设备上的规格似乎几乎相同。 有什么值得注意的区别吗?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/MOSFET-Question-IR... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
嗨,团队,请协助我们解决以下问题。1] 对于零件系列TLF35584QKVS2在绝对最大额定值下,结温是定义的,我们可以将其用作推荐的工作温度范围。2] 对于零件系列TLF35584QKVS2数据表中未给出热数据。 那么我们如何才能获得这些值。正在寻找你最快的回复。smartconx_target@... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
在高边和低边开关中,自举带电容短路,Mosfet 的漏极、源极和栅极在高边和低边 mosfet 都短路,但自举二极管还是不错的。 Pulse 有足够的死区时间。 失效前,在探测栅极和源极时,栅极脉冲具有负斜率,即栅极电压从 15V 降至大约 7V。 之后 mosfet 会在不到一秒钟的时间内失效。 ... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
嗨, 我们从英飞凌那里得到了这个 PCN,用于 TO-220 和 TO-247 的封装变更和铅涂层。 PCN提到了资格报告和信息包附件以及受影响的产品清单。 但是我们没有收到附件。 我怎样才能得到这些文件? 来自 PCN 的快照,其中提到了这些文件: 谢谢! 米格尔smartconx_target... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
早上好, 我对热阻、结点-环境 (rth_ja) 很感兴趣。 您能否分享有关用于IAUC60N04S6N031H热测试的 COOLDIM_PRG_BOARD 的更多详细信息? 该数据表仅报告以下指示:" 2s2p FR4 PCB 上的设备根据 JEDEC 标准(JESD51-5,-7)定义。 PCB... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
嗨,我已将栅极 EVAL_100W_DRIVE_CFD2 原理图电路 EVAL_100W_DRIVE_CFD2 连接到 5 个并联 MOSFET IPT039N15N5ATMA1,每个 MOSFET 的栅极电阻为 5.1 欧姆。 栅极 EVAL_100W_DRIVE_CFD2 输入电压为 15V。 ... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
嗨,团队, 请协助我们解答以下提及的问题... 1] 据观察,英飞凌集成电路数据表定义了工作条件下的结温范围,还定义了运行条件下的环境温度范围。 但是实际推荐的工作温度范围是多少。 我们可以使用环境温度范围作为推荐的工作温度范围吗。 正在寻找你最快的回复。 问候, 罗希特·盖克瓦德。smartc... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
该操作于 2022 年 1 月开始,控制器出现故障于 2023 年 11 月 28 日。 拆卸和测量芯片后,发现了 G-D 短路、D-S 短路和 D-S 短路。 我们能否通过将材料送回修复厂进行故障分析实验来确定这是EOS故障还是材料本身的缺陷? 另外,这个反馈需要多长时间?smartconx_ta... Show More
讨论版信息

功率mosfet (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。