Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

功率mosfet (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
2EDN7524F FET 驱动器的输出功率有多大?我需要在 50 欧姆范围内产生 1MHz 20V p-p 方波。 在方波的导通部分,电流仅为 400 毫安(大大低于设备的 5 安培额定电流),但我找不到任何关于可接受占空比的说明。 向 50 欧姆电阻负载提供 1MHz 20V 方波时,器件会产生... Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
亲爱的 Fixer, 据我所知,SJ MOSFET 的非线性 Coss 是由漏极-源极电压上的 p 柱和外延 n 层之间的耗尽区造成的。 我想知道 SiC MOSFET(包括平面和沟槽栅极结构)的非线性 Coss 行为如何?     Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
嗨,团队,   作为 IPI60R099CPA 的最近等效替代品,我们能为客户提供什么? 谢谢,并致以最崇高的敬意、 Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
hello client 你们是否有 F4-17MR12W1M1H_B76 的 NTC 计算工具可以提供给我? Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
用于四开关BUCK-BOOST电路,输入电压40-60V,输出电压48V,输出电流为20.8A,开关频率50-100kHz。 请帮忙选型并给出选型理由,谢谢! Show More
1114
功率mosfet (Si/SiC)

如文件中所示,网站显示IPB180N08S4-02耗散功率为277mW,但是规格书中显示耗散功率却是277W,到底哪个才是正确的呢

yang
功率mosfet (Si/SiC)

LLC电源设计有半桥式和全桥式,如果需要设计输入电压220VAC 输出96V 2kW的电源,一般选择何种拓扑,有没有推荐的芯片和设计方案

Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
你好, 请介绍一下碳化硅模块的体二极管。 您有人体二极管脉冲电流规格数据吗? 例如,I2t 和重复脉冲电流规格。 如果你们没有数据,我们如何提供支持? 我想过吗?) 问候, Show More
yanxia
功率mosfet (Si/SiC)

Hi 英飞凌团队; IC, BGS13SN8E6327XTSA1 根据数据表推荐的控制信号电压范围1.35~3.6V (Vdd是3.3V电源),请帮忙确认如果控制信号的电压是5V的话,在应用时有没有可靠性风险?谢谢~

MZh
功率mosfet (Si/SiC)

请问英飞凌的官网可以下载到对应产品的萨内模型吗?想利用SiC hpd的三维模型进行一些仿真工作。

感谢!

讨论版信息

功率mosfet (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。