公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

二极管和晶闸管 (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
我有一个关于SiC肖特基二极管的问题:IDD05SG60C。 根据以下文件,在预处理测试中最多可以进行3次回流焊。 实际上可以回流多少次? 另外,如果在260 ℃以下的160 ℃进行回流焊,是否会计入回流焊次数呢?   产品合格报告 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IDD05SG60C-ProductQualificationReport-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627883d7e00178d502997f7d4a... Show More
Claire-L
二极管和晶闸管 (Si/SiC)

BFP420H6327  客户大概使用了60000个,其中一只不良,无法工作,现在客户要求我们帮助分析不良的原因,请问这个不良比率是在正常的范围之内吗?是否需要做不良或者失效分析?

fduwangyg
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
你好,我想设计300A,100 kHz的电源,看英飞凌官网,FF2MR12W3M1H_B11的电流可以达到400A,但接口是PCB压接的,我想请问PCB可以通过300A的电流吗?我看网上,当电流超过100A时,需要用母排
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)

我正在寻找新的旧零件,或者建议使用国际整流器公司制造的 Bauer 707 广播发射机硅整流器的替代零件,零件号为 67-6288 U5。 我想这是遥不可及的,但为什么不试试这条途径。 我相信其中一个或两个都是 toast,我无法测试它们,但所有内容都表明这是故障排除中的坏部分。

赵锋
二极管和晶闸管 (Si/SiC)

hello!

FA13844N-D1-TE3

What does the suffix D1-TE3 on this model mean

Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
你好, 我正在尝试模拟四个 IDDD08G65C6 二极管的瞬态行为。 我下载了模型“英飞凌-SimulationModel_SiC_Diodes_CoolSiC_PSpice_Generation6_DDPAK.-SM-v01_00-EN”,并通过将“IDDD08G65C6 _L3”模型关联到零件... Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
请告诉我一件事关于 DD750S65K3 /DD1200S45KL3_B5。数据手册中有 VRRM 的定义,但是我们应该如何看待 VRSM?即使是类似 VRSM 的操作,也有可能将其保持在 VRRM 值之内吗?   ・型番DD750S65K3 /DD1200S45KL3_B5 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-DD750S65K3-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=db3a30432cd42ee3012cea03876d5624... Show More
Translation_Bot
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
  你好 英飞凌对于施加射频(150K~8M)应力的 IEC-1000-4-6(不是 IEC 1000-4-5))有任何解决方案吗 哪个是电流注入? 客户称 TVS 对此无效(电流型噪声),并且客户的产品较小,无法使用大尺寸 扼流线圈...   请指教。 谢谢您的合作         Show More
ringhe
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
Hi, I'm looking for the datasheet for D1481N65T VF, and the naming regulation of it. What's the meaning of 1481 and VF , could you please help. Thanks... Show More
lu
二极管和晶闸管 (Si/SiC)
I used LTspice software to simulate the circuit and encountered some problems when importing the model document of transistor BFP842ESD. The document ... Show More
讨论版信息

二极管和晶闸管 (Si/SiC)

英飞凌是电力二极管和晶闸管的市场领军企业,核心技术应用广泛,从10kW到10GW,一应俱全。我们提供高效的硅或CoolSiC™碳化硅二极管的分立外壳,以及具有最高灵活性的裸模,都符合工业和汽车要求。在本论坛中,您可以就英飞凌的任何二极管/晶闸管部件发布您的问题、评论和反馈。您可以注册我们的免费通讯,及时获得第一手的新闻和更新。