Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ MCU: アドレスが 0x00 で書き込まれていても、PFlash にデータを書き込むことはできますか?- KBA235211

AURIX™ MCU: アドレスが 0x00 で書き込まれていても、PFlash にデータを書き込むことはできますか?- KBA235211

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Community Translation: AURIX™ MCU: Can we write the data into PFlash even if the address is written with 0x00? – KBA235211

Version: **


はい、アドレスが 0x00 で書き込まれていても、PFlash にデータを書き込むことができますが、書き込み操作によってアドレス・ページで訂正可能または訂正不能の ECC エラーが生成されます。誤ったECC値やエラーを避けるために、データを書き込む前にセクターを消去してください。

詳細については、ユーザーズマニュアルの次のセクションを参照してください。

  • AURIX™ TC2xx デバイス用の「プログラムメモリユニット (PMU)」セクション
  • AURIX™ TC3xx デバイス用の「不揮発性メモリ (NVM) サブシステム」セクション


Note:   この KBA は、次の一連の AURIX™ MCU に適用されます。

  • AURIX™ TC2xxシリーズ
  • AURIX™ TC3xxシリーズ
0 件の賞賛
142 件の閲覧回数