Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

タイトル:AURIX™MCU:どのピンのデフォルト状態がHWCFG6によって定義されていますか? – KBA235440

タイトル:AURIX™MCU:どのピンのデフォルト状態がHWCFG6によって定義されていますか? – KBA235440

IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Translated by: 

Original KBA: AURIX™ MCU: Which pin default state is defined by HWCFG6? – KBA235440

ヴァージョン: **

データシート(DS)の「パッケージとピン留めの定義」セクションの「凡例」を参照してください。 HWCFG6は、「タイプ」列に「PU1」または「PD1」があるピンのデフォルト状態を定義します。 実際には、「PD1」のピンを持つデバイスはありません。

詳細については、ユーザーズマニュアルの「汎用I/Oポートおよび周辺I/Oライン(ポート)」セクションを参照してください。

注:このKBAは、次の一連のAURIX™MCUに適用されます。

・AURIX™TC2xxシリーズ
・AURIX™TC3xxシリーズ

145 件の閲覧回数