Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

XMC™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
XMC™
こんにちは 私はXMC4700と一緒に働いています。 GDMA0 を使用して SPI チャネルから読み出そうとしています。 今のところ、バイト値の読み取りは重要ではありません。 16 ビットのサイズのワード/フレームを受信する必要があるため (デュアル SPI から読み出すため、各チャネルに 16 ... Show More
Translation_Bot
XMC™
您好, 我使用的XMC1404-boot开发板,使用mtb写好程序后编译烧录都是没问题的,转换成keil无法编译,会报如下的错误是为什么? 此致敬意 Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは スイッチドリラクタンスモータ(SRM)を制御するためのリファレンスデザインやサンプルコードをご存知ですか? DaveまたはModusToolboxを使用している可能性があります。 ありがとうございました。 マルセロ - ニュートロニクスのFAE Show More
Translation_Bot
XMC™
在附件例程中怎么设置 CCU8 PWM アクティブ/パッシブ制御ビット (PSL) Show More
Translation_Bot
XMC™
添付例でCCU8_TRAPを無効にするにはどうすればよいですか? Show More
Translation_Bot
XMC™
XMC1404社、CAN-BUS社と共同で海事分野向けのプロジェクトを計画しています。20MHzの水晶振動子の8次高調波は海洋電波遭難範囲(156..165MHz)にあるため、19.3MHzの水晶を使用したい。 ANASYC2場合。プリスケールレット = 1200とANASYNC1。SYNC_PRE... Show More
Translation_Bot
XMC™
実際、I/Oデバイスとプロセッサのデータバス間の直接接続を確立することは現実的ではありません。 したがって、8255マイクロプロセッサなどの I/Oデバイスの接続を容易にするためのI/Oポートを備えた中間デバイスが必要です。 このマイクロプロセッサは、Intelが開発したMCS-85ファミリに属し、... Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは 「 AN234334 ModusToolbox™ソフトウェアでの XMC7200 MCU の使用開始」を使用して MTB でサンプル プロジェクトを作成しましたが、動作しませんでした。その後、「 AN233887 XMC7200 ファミリ MCU でのウォッチドッグ タイマーの使用」に従... Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは PADが弱いドライバまたは中程度のドライバとして構成されている場合、この場合、最大出力電流は強い構成に比べて低くなりますか? データシートには、このトピックについてあまり明確ではありません。 LEDを駆動するには、弱い駆動強度が適していますが、十分な電流が必要です。 別のドキュメントで、... Show More
Translation_Bot
XMC™
位置ループとトルクを備えたFOCライブラリ(サーボモータ制御ライブラリ)はありますか? Show More