Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

XMC™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
XMC™
こんにちは プロジェクトをインポートしようとすると、インポートされたプロジェクトが機能しないことがありますが、main.cがない可能性があります。   Show More
Translation_Bot
XMC™
親愛なるチーム、 CAN ICの部品番号(SN65HVD230QDRG4Q1)とコントローラを使用してCAN回路を作成しました MCUの部品番号:XMC4108Q48K64BAXUMA1ですが、PEAKシステムP-CANトレースデータロガーを介してデータをフェッチしようとしています。 注:数量:05... Show More
Translation_Bot
XMC™
私はXMC4シリーズのプロジェクトに取り組み続けているので、DAVE IDEからModusToolboxに移行することが推奨されることを理解しています。現在、FreeRTOS 用の ModusToolbox プロジェクトの例 (Relax EtherCAT キットなど) とXMC4800非常に役立つ... Show More
Translation_Bot
XMC™
みなさん プロジェクトでは、8ビット解像度で8MHzのPWMを生成する必要があります。 現在、HRTIMには重大な制限があるため、3倍のCPUクロック周期より小さいデューティサイクル比較値を設定できないため CANSTの製品を試しましたが、成功しませんでした... XMC4500 Relaxキットで... Show More
Translation_Bot
XMC™
皆さん、こんにちは お客様がVDDD=3.3Vを使用したい VDDA=5Vです。データシートには次のように記載されています ADC [2]がダイアブルであればこれが可能であると仮定して正しいですか?他に注意すべき点があれば教えてCAN? よろしくお願いいたします Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは!私はDAVE IDE 4.4.2 XMC4700リラックスキットを使用しています。 私は自分のコードが読みやすく、書き込み可能にならないように保護したい。 最大レベルの保護を使用したい。 リファレンスマニュアル(infineon.com XMC4700 XMC4800を読み ました そし... Show More
Translation_Bot
XMC™
みなさん、こんにちは。 皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。 私は初心者で、質問があります。 誰かが私を助けてくれたら本当にありがたいです。 私は現在 EtherCAT プロトコルに取り組んでおり、SSCツールを使用してスレーブを開発しようとしています。 SSCツールを使用して必要なコード... Show More
Translation_Bot
XMC™

采用SPI控制4个HC595移位寄存器,在设置流水灯的时候,SPI控制正常,但是在SPI初始化的时候,控制的HC595的led乱跳。请问该如何解决。例如:初始化的时候设置全部熄灭,但是还有几盏灯一直是亮的。

Translation_Bot
XMC™
こんにちは xmc7100 チップを使用していますが、DMA が ADC データ レジスタ値をメモリ バッファに伝送しないのはなぜですか。   よろしくお願いいたします Show More
Translation_Bot
XMC™
请问一下XMC4中是否有类似于STM32中的发送完成中断