Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

XMC™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
XMC™
そこで、PC 上のターミナル アプリケーションでMULTICH_CONNECT_PCBを実行できるように、サンプル コードを myXMC 1100 ブートキットにフラッシュしました。 PCでシリアル接続を開いても応答がありません。 これが Arduino 互換のCOOLDIM_PRG_BOARDであ... Show More
Translation_Bot
XMC™
ADC_MEASUREMENT_StartConversion(&ADC_MEASUREMENT_0);用XMC1302做AD转换,初始化AD用这个函数,程序就死在这里面,请问这是什么原因?附件是MDK的程序,初始化程序就执行到这个AD初始化就不能往下执行了 Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは XMC4800でP2.4(clk)とPin2.5(データ)を使用して、STM32F427デバイスと通信しています。 一部のボードでは、ACKを取り戻すことができません。 長いワイヤを使用してclkを遅らせることにより、不良ボードは一貫して動作します。 周辺機器のセットアップでクロックを遅... Show More
Translation_Bot
XMC™
XMC1400 を非同期モーター駆動制御、FOC トルクおよび速度制御、出力約 4KW、24V、低電圧および高電流、速度センサー、速度約 1500rpm に使用できますか。性能要件を満たすことができますか? Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは 内部Oscを設定するコードを手伝っていただけませんか。PIC16F628の場合は4MHzまで。 4MHzの外部水晶振動子には以下を使用しました。 デバイス = 16F628( pic16f628 pdf (https://www.ichome.com/goods_details/analog-devices-inc_-adxl345bccz-rl7... Show More
Translation_Bot
XMC™
こんにちは PWMチャネルからADCチャネル変換をトリガーするアプリケーションを作成しようとしています。 ADC trigger options in Device ConfiguratorデバイスコンフィギュレータのADCトリガオプション MTBのデバイスコンフィギュレーターに、トリガー入力とトリ... Show More
Translation_Bot
XMC™
XMC 11000ファームウェアがTLE92464ED評価用 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR カードとどのように通信するかを理解しようとしています。 データシートのアドレスTLE9243QK_BASE_BOARD0002で値4005ですが、インフィニオンの評価GUIでは、アドレスは0x... Show More
Translation_Bot
XMC™
次の定義は cyhal_hw_resources.h で何を表していますか?CY_IP_MXSCB_INSTANCESCY_IP_MXS22SCB_INSTANCESまた、SPI初期化のサンプル構成を入手した人はいますか? Show More
Translation_Bot
XMC™
我每次点击program就会报错,如图:   Show More
Translation_Bot
XMC™
愛しい   UART RX 信号を使用して ERU 機能をトリガーしたいと考えています。 コードは次のとおりです これはUART1、P2.0、P2.1用です const XMC_GPIO_CONFIG_t CYBSP_DEBUG_UART_TX_config = { .mode = (XM... Show More