在 DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 评估套件板与 xmc7200 评估套件连接时需要帮助。在 XMC 7200 中使用 p7 [1] As MOSI p7 [2] 作为 miso p6 [3] 作为 clk,p12 [2] 作为芯片选择。 下载了 sensor-xensiv-bgt60trxx 驱动程序之后怎么继续?

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NA97

DEMO BGT60LTR11AIP 无法与 XMC 接口,因为您无法直接访问雷达的 SPI 引脚。 这是因为雷达的SPI线路与板载MCU相连。

相反,你 CAN 做的是,

1)购买S2GO RADAR BGT60LTR11 (因为shied2go允许您访问雷达的SPI引脚)。然后使用/引用REF_BGT60LTR11AIP_M0固件代码来实现您自己的程序。

2) 将电线焊接到BGT60LTR11AIP Shield 的 Hirose 连接器上,然后将线路从 1.8V 电平转换到 3.3V,然后再次使用 REF_BGT60LTR11AIP_M0 固件代码来实现您自己的程序。

CAN下载BGT60LTR11AIP软件包,即可从英飞凌开发中心获取REF_BGT60LTR11AIP_M0固件源代码。

谢谢,

悉达多。

在原帖中查看解决方案

0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NA97

DEMO BGT60LTR11AIP 无法与 XMC 接口,因为您无法直接访问雷达的 SPI 引脚。 这是因为雷达的SPI线路与板载MCU相连。

相反,你 CAN 做的是,

1)购买S2GO RADAR BGT60LTR11 (因为shied2go允许您访问雷达的SPI引脚)。然后使用/引用REF_BGT60LTR11AIP_M0固件代码来实现您自己的程序。

2) 将电线焊接到BGT60LTR11AIP Shield 的 Hirose 连接器上,然后将线路从 1.8V 电平转换到 3.3V,然后再次使用 REF_BGT60LTR11AIP_M0 固件代码来实现您自己的程序。

CAN下载BGT60LTR11AIP软件包,即可从英飞凌开发中心获取REF_BGT60LTR11AIP_M0固件源代码。

谢谢,

悉达多。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

NA97_0-1696942103564.png

demobg 中的 spi pin CAN be use innspi mode i tHAT CORRECT.如果错了告诉我

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NA97

您是否 CAN 使用这些引脚(见下图)与BGT60LTR11AIP通信?

如果是,则 CAN 不 使用这些引脚与BGT60LTR11AIP进行SPI通信,因为基板上的SPI引脚是板载ATSAM MCU,而不是雷达本身。

在下面的原理图中,您 CAN 看到连接器上的SPI0线连接到MCU。

Siddharth_0-1697001186187.png

因此,你必须按照我在之前的回复中提到的两个步骤之一进行操作。

谢谢,

悉达多。

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我有一个Shield2Go雷达传感器,我下载了 REF_BGT60LTR11AIP_M0固件。只需详细解释如何使用 xmc 7200 进行检测

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

REF_BGT60LTR11AIP_M0固件代码是一个戴夫项目如何在方式中使用它

工具箱

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NA97

你不能直接将 M0 XMC 复制到你的代码中。 你必须自己编写程序,你可以让它了解寄存器寻址和通信协议,以及信号处理技术,或者可以重复使用一些函数。

谢谢,

悉达多。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

MO XMC 代码是在 DAVE ide 中开发的。我无法在 Dave IDE 中为 xmc7200 创建 Dave 应用程序。dave ide 最多只能支持 XMC4000 系列。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

哦哈,看来这里的情况越来越混乱了。 让我澄清一下 🤓

@NA97,我知道 ModuStoolBox 用于 XMC7200 而且 M0 代码在 DAVE 中,你无法将相同的代码复制到 ModuStoolBox。

我要求你这样做是为了在 ModuStoolBox 中为你的 XMC 创建一个全新的程序,为了开发你的这个新代码,你可以参考 M0 源代码来理解寄存器列表、通信和信号处理相关的函数,所有这些都只是作为参考。

希望这能说清楚。

谢谢,

悉达多。

0 点赞