Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

すみません、現在XMC4700-F100KのCCU8を使用して三相ブラシレスモーターを駆動しています(対応ピンはP0.9 P0.4です)P0.10P2.6P0.1P2.7)また、CCU8 の 4 番目の相補 PWM ペアは相補 PWM ペアの出力に使用されます (対応するピンは P0.6 と P0.11)。添付ファイルは IO の設定と CCU8 の設定です。P0 が有効になっている理由今多重化されていない場合は? 11 (この関数は設定しないでください)Control_P0_11(OUTPUT_PP_AF3, MEDIUM);) P0.6 は PWM 信号を出力できますが、P0.11 が多重化のために有効になると (Control_P0_11(OUTPUT_PP_AF3, MEDIUM);)、その後 P0.6PWM 出力はなく、P0.11 には相補 PWM 出力がありませんでした。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E6%95%99%E5%85%B3%E4%BA%8E%E7%94%A8XMC4700-F100K-CCU8%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%9B%9B%E5%AF%B9%E4%BA%92%E8%A1%A5PWM%E7%9A%84%E8%AE%BE%E7%BD%AE/td-p/648174

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

P0.6 と P0.11 は CCU80.OUT30/31 に対応するため、添付ファイルを参照して関連する構成を変更できます。主に IO.c にピン構成を追加し、次に CCU80.c に CC83 構成を追加します。添付ファイルのコードはテスト済みで、ピンは対応する PWM 信号を出力できます。お役に立てれば。

Owen_Su_0-1701153616401.pngOwen_Su_1-1701153630935.png

BR、

オーウェン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E6%95%99%E5%85%B3%E4%BA%8E%E7%94%A8XMC4700-F100K-CCU8%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%9B%9B%E5%AF%B9%E4%BA%92%E8%A1%A5PWM%E7%9A%84%E8%AE%BE%E7%BD%AE/m-p/648465

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

こちらでテスト後、できるだけ早くご返信させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

BR、

オーウェン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E6%95%99%E5%85%B3%E4%BA%8E%E7%94%A8XMC4700-F100K-CCU8%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%9B%9B%E5%AF%B9%E4%BA%92%E8%A1%A5PWM%E7%9A%84%E8%AE%BE%E7%BD%AE/m-p/648223

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

P0.6 と P0.11 は CCU80.OUT30/31 に対応するため、添付ファイルを参照して関連する構成を変更できます。主に IO.c にピン構成を追加し、次に CCU80.c に CC83 構成を追加します。添付ファイルのコードはテスト済みで、ピンは対応する PWM 信号を出力できます。お役に立てれば。

Owen_Su_0-1701153616401.pngOwen_Su_1-1701153630935.png

BR、

オーウェン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E6%95%99%E5%85%B3%E4%BA%8E%E7%94%A8XMC4700-F100K-CCU8%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%9B%9B%E5%AF%B9%E4%BA%92%E8%A1%A5PWM%E7%9A%84%E8%AE%BE%E7%BD%AE/m-p/648465

0 件の賞賛