Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、みんな、

アプリケーション開発にインフィニオンXMC4700使用していますが、SDカードにデータを保存する必要があり、SPIで割り込みなしで使用したいと考えています。 だから誰かがそれのためのサンプルアプリを提供してくれませんか? SPIを介して割り込みなしで通信が行われる場合はどこですか?

 

感謝

ブラジル、

シブ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/SD-Card-with-SPI-without-using-interrupts-for-XMC4700/td-p/689602

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@shiv 

インフィニオンにお問い合わせいただきありがとうございます。

今のところ、SPIモードを使用したSDカードインターフェースは開発していません。 サンプル コードは、SD ホスト モードを使用した SD カードで利用できますDAVE™および MTB で利用できます。 このアプリケーションのサンプルコードを開発する必要があります。

私たちの側からすると、しばらく時間がかかるかもしれません。これを完了するためのタイムラインがある場合は、お知らせください、私たちはあなたへのコミットメントの予定日を確認して提供します。

 

感謝

サティーシュM

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/SD-Card-with-SPI-without-using-interrupts-for-XMC4700/m-p/690130

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはSateesh、

応答をありがとう、いくつかの制限のために、できるだけ早くそれを持っている必要があります、通信とSD操作に割り込みを使用することはできません。

MULTICH_CONNECT_PCBご一緒できることを楽しみにしています。また、あなたのチームがそれに対する簡単な解決策を見つけられることを願っています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

ブラジル、

シブ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/SD-Card-with-SPI-without-using-interrupts-for-XMC4700/m-p/690224

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはSateesh、

それに関する更新や詳細情報を入手しましたか?

 

よろしく

シブ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/SD-Card-with-SPI-without-using-interrupts-for-XMC4700/m-p/692110

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @shiv 

コード開発が進行中ですので、完了したらプロジェクトを共有します。

感謝

サティーシュM

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/SD-Card-with-SPI-without-using-interrupts-for-XMC4700/m-p/692563

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@shiv 

添付のコードはSDHOでシングルデータライン[MMC_DATA0]で動作しており、テストして正常に動作しています。 このコードを初期開発に使用してください、その間、SPIモードでサンプルコードに取り組み、共有します。 レファレンスコードでは、通信に以下の信号線を使用しました。

SDHOハードウェアの現状

MMC_DAT0 - DATA0 [P4.0] [味噌]

MMC_CMD [P3.5] [MOSI]

MMC_CLK[P3.6] [SCLK]

SPIモードでのチップセレクト用の追加ピン

MMC_DATA3 - CSN P4.1 [MCN] [このピンは現時点では使用されておらず、SPI通信中に使用されます]

同じハードウェアがSDCARDインターフェースとのSPIモード通信で使用されます。 開発中のため、お時間をいただく場合がございます。 添付のコードを使用して、開発作業を続行してください。 サンプルコードが完成したら、共有します。

 

感謝

サティーシュM

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/SD-Card-with-SPI-without-using-interrupts-for-XMC4700/m-p/692652

0 件の賞賛