XMC4500 Relax KIT_A2G_TC387_MOTORCTR SD卡示例
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
嗨,我是一名学生,试图让英飞凌放松 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR XMC4500从 SD 卡读取一个简单的文件。 使用 DAVE™ IDE,我设法让 XMC COOLDIM_PRG_BOARD 使用以下示例将 hello world 文件写入 SD 卡: https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/aim-mc/dave_downloads.html 我的项目的其余部分依赖于MODUS IDE,并已在那里设置。 我需要让 MODUS IDE 从 SD 卡中读取一个非常简单的文件才能完成项目。 我找不到有效的例子。 在MODUS中,我找不到代表SDMMC( DAVE™ 在示例中使用的)的外设。 请有人在 MODUS 中提供一个行之有效的示例。 我需要加入 FATFS 吗? (我试图包含我在 DAVE™ 示例中找到的 FATFS (ff.h) 库,但我找不到如何正确迁移并将其与 MODUS 项目集成 TESTBOARD_150PC_OUT )。 我应该尝试使用 SPI 与 SD 卡通信吗? 我已经看到这是可能的,但看起来很复杂。 非常感谢你的帮助

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4500-Relax-Kit-SD-card-example/td-p/661313

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@myBrainHurts7

SD 卡示例目前在 MTB 中不可用。

但是您可以通过以下方法将其从 DAVE™ 移植到 MTB,而无需依赖 MTB 工具库,

1>将FATFS文件夹从 DAVE™ 带到MTB,作为类似于 DAVE™的应用程序的一部分。

2> 正如您提到的,从 DAVE™ 到 MTB 的 SPI 代码端口。

我们可以在这里讨论您在从 DAVE™ 移植到 MTB 时是否遇到任何问题。

谢谢

Sujata

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4500-Relax-Kit-SD-card-example/m-p/661579

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@sujatapatil

感谢您的回复。 在新的一年里,当我能够再次参与这个项目时,我会尝试这个。 同时,如果你有一个使用这种配置的 MTB 文件夹示例,那将非常有用。
我确实遇到了一些使用 FATFS 进行实验的问题,之前尝试过这个,但没有使用 DAVE™的 SPI 示例。 我使用的是 SD 模式下的 FATFS 示例,因为那里就是这样配置的。 收到的错误消息是 RES_FILE_NOT_READY(或类似消息)。

最美好的祝愿,

爱德华

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4500-Relax-Kit-SD-card-example/m-p/663868

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@myBrainHurts7

我正在关闭这个话题,因为它将由下面的话题来解决,

https://community.infineon.com/t5/ModusToolbox/SD-card-work-with-XMC4500/td-p/661010

谢谢

sujata

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4500-Relax-Kit-SD-card-example/m-p/665191

0 点赞