大家好,

对于一个项目,我需要生成一个分辨率为8位的8MHz PWM。 目前,我已经尝试使用一些意法半导体的产品而没有成功,因为HRTIM存在严重限制,这意味着您 CAN设置小于3倍CPU时钟周期的占空比比较值...

我正在考虑用 XMC4500 Relax 套件尝试我的项目但我之前有两个问题:

XMC4500 里有 HRPWM 吗? 因为在这个页面上 https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-a... 

它表明:

  • 4 通道 150 ps HRPWM 定时器(XMC4200/4400 系列)

所以我怀疑它可能不在 XMC4500 里?

还有最后一个问题:

HRPWM的占空比是否有一些限制?或者 CAN 我们将其设置为 0% 到 100% 之间?

最诚挚的问候。

XMC4500-F144K768 AC 

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

XNC4500 没有任何 HRPWM 单元。

我想你想要一个 8 兆赫兹的 PWM,而不是你写的 8 毫赫兹。

要获得分辨率为 8 位的 8 MHz PWM,你需要一个输入频率为 2048 MHz (256 x 😎 的计时器。 我认为你不会找到内部时钟为 2 GHz 的微控制器。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您 CAN 先购买样品进行测试

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @PJFIXER

正如 @amanning 已经提到的那样,XMC 4500 不支持 HRPWM 区块是正确的。 另外,在你提供的链接页面上也提到了这一点-

Aashita_Raj_0-1695195276332.png

最诚挚的问候,

浅下

 

0 点赞