Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
ボタン1.14と1.15の両方を割り込みとして使用して、特定のアクションを実行しようとしています。 DAVE™ IDE のイベント ディテクタおよびイベント ジェネレータ アプリを使用して 1 つのボタンのみを割り込みとして設定できますが、もう 1 つのボタンは割り込みとして設定できませんでした。 両方を割り込みピンとしてコンフィギュレーションするにはどうすればいいですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4500-Button-interrupt/td-p/687991

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

EVENT_DETECTOR APPの代わりに、PIN_INTERRUPT APPを使ってみませんか?PIN_INTERRUPT APPは、立下りエッジの信号変化をキャプチャするように構成されています。次に、シグナルを処理し、イベントシグナルの立ち下がりエッジに応答してユーザー割り込みハンドラーを呼び出します。

PIN_INTERRUPTの使用法を理解するには、APPのAPP情報の使用法セクションに従ってPIN_INTERRUPT。 EVENT_DETECTOR APP では、1 つのピンのみMULTICH_CONNECT_PCBを実行できます。 2つの異なる入力ピンを使用するには、このAPPのインスタンスを2つ必要とします。 煩わしさを避けるために、PIN_INTERRUPT APPを使用することをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、ここにお気軽に追加してください。 喜んでお手伝いさせていただきます!

よろしくお願いいたします

あした

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4500-Button-interrupt/m-p/688491

0 件の賞賛