嗨,

我正在寻找一种使用 XMC7200D 的电路设计(原理图),该电池由 PCB 存储期间电流消耗小于 4uA 的电池供电。 到目前为止,我还没有找到任何解决方案来保持 RTC 以非常低的 POWER_DRILL2GO 消耗运行。

如果将电池连接到 VDD,则整个 uC 都在运行,并且消耗的电量将远远超过未插电设备的预期。

非常感谢立即提供帮助。

谢谢!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/td-p/682984

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @DrThM

感谢您联系英飞凌。

我们可以帮助您设计带有电池供电系统的 MCU。 在此之前,请检查设计数据手册中XMC7200的低 POWER_DRILL2GO 或睡眠模式电流,并尝试首先使用任何开发 COOLDIM_PRG_BOARD 或现有 COOLDIM_PRG_BOARD 实现最小电流,以获得基准结果。

在下一步中,您可以根据自己的要求规划新的PCB设计。请告诉我们您在设计中使用的是哪个 MCU 部件,这可以帮助我们检查电池运行设计。

这些都是您在设计中使用的有源外设,您正在使用的任何EVAL_PASCO2_SENSOR或通信外设,如EEPROM、串行闪存等。需要 与POWER_DRILL2GO消费分开/隔离。

请查看以下 weblink 了解 26.3 EVAL_NLM0011_DC_RE 规范,了解 POWER_DRILL2GO 消耗相关信息。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC-7200-Datasheet-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c841...

 

 

谢谢

Sateesh M

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/m-p/683615

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Sateesh

感谢您的快速回复。

我们已经看过这个部分了,然后发现,

但是,深度睡眠模式(RTC、WDT和事件发生器运行)仍然消耗60uA的电流,最高可达198uA。

这对于我们的目的来说电流太大了,因为我们需要计算1Ah的电池供电的10年(我们用0.7Ah计算)。

你有示例电路来说明你通常如何实现这个吗?

谢谢

最好的问候

马丁

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/m-p/683726

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @DrThM

很抱歉回复延迟

目前,我还没有为低 POWER_DRILL2GO 应用设计任何电路。 是的,我们可以实现一个简单的电路,使用电子元件来控制POWER_DRILL2GO COOLDIM_PRG_BOARD上的POWER_DRILL2GO ,从而根据您的应用要求最大限度地减少所有 。

如果您有空,我们可以通过电话进行讨论。

谢谢

Sateesh M

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/m-p/685657

0 点赞