Hi supporter
我的modusToolbox在加载离线库时,总是在loading device_db时提示错误。信息如下:
Finished download of file 'file:///D:/ModusToolbox/offline/manifests-v2.X/mtb-wifi-mw-manifest.xml'
Finished download of file 'file:///D:/ModusToolbox/offline/manifests-v2.X/mtb-wifi-mw-manifest-fv2.xml'
Finished download of file 'file:///D:/ModusToolbox/offline/manifests-v2.X/mtb-wifi-mw-dependencies-manifest.xml'
Finished loading the manifest data (377 ms)
Loading the device db
fatal: 'D:ModusToolboxoffline/git/https___github.com_Infineon_device-db/device-db' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
ERROR:there was an error retreiving the asset 'https://github.com/Infineon/device-db' commit 'release-v4.0.2' - fatal: 'D:ModusToolboxoffline/git/https___github.com_Infineon_device-db/device-db' does not appear to be a git repository
ERROR:fatal: Could not read from remote repository.
ERROR:Please make sure you have the correct access rights
ERROR:and the repository exists.
ERROR:Global asset download of device-db loading completed with error.
ERROR:The asyncStepComplete failed for LoadFlag DEVICE_DB.
3 error(s), 0 warning(s)
我的Modus安装在自定义目录下,offline放在modustoolbox的安装目录下,环境变量已设置。出现这种错误是哪里配置的不对呢?
已解决! 转到解答。
- 标记:
- modustoolbox
这个错误有点像是 offline library 的版本与 MTB 的版本兼容性问题。 如果你使用的是 ModusToolBox 3.0 ,那么你需要使用最新版本的 offline library v1.3,之前的 v1.2 版本与 MTB 3.0 是不能兼容的。
最新版本 offline library 的下载请参考 https://community.infineon.com/t5/Resource-Library/ModusToolbox-Offline-Libraries/ta-p/252265
Hi, @Jason_Lee ,
您正在使用的Mouds版本和offline package版本是哪一个呢?根据您的描述,您可以参考以下链接,检查一下您的安装过程是否有什么遗漏:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/ModusToolbox-software-Offline-development-...
或者您可以尝试将这个repository放到报错的那个文件的位置: “D:ModusToolboxoffline/git”。您尝试之后如果还是不成功可以给我们进行反馈,希望这能对您有所帮助。
Regards,
Owen_Su
这个错误有点像是 offline library 的版本与 MTB 的版本兼容性问题。 如果你使用的是 ModusToolBox 3.0 ,那么你需要使用最新版本的 offline library v1.3,之前的 v1.2 版本与 MTB 3.0 是不能兼容的。
最新版本 offline library 的下载请参考 https://community.infineon.com/t5/Resource-Library/ModusToolbox-Offline-Libraries/ta-p/252265