EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC:インバータモードで、AC端子が抵抗負荷に接続されている場合(AC系統連系シミュレータに接続されていない場合)、AC230V電圧は正常に出力できますか?

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

#EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC# テスト環境

1、インバーターモードに切り替えます。

2、AC端子は抵抗負荷に接続されています(ACグリッド接続シミュレーターには接続されていません)。

3、DC端子入力400VDC;

テスト結果:AC端にAC230V電圧出力がありません。

質問:このデモボードは、上記のテスト環境のデフォルトソフトウェアでは正しく動作しませんか? 上記のテスト環境に対応したソフトウェアのバージョンは、どのように入手できますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-In-the-inverter-mode-When-the-AC-terminal-is-connected-to/td-p/648530

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、@LiZJ

社内で議論し、フィードバックを行います。 そして、昨日スレッドを作成したので、同じ質問が1か所で議論されているはずなので、このスレッドを閉じて、前の質問で議論を続けます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

https://community.infineon.com/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9...

ブラジル、

オーウェン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-In-the-inverter-mode-When-the-AC-terminal-is-connected-to/m-p/648559

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、@LiZJ

社内で議論し、フィードバックを行います。 そして、昨日スレッドを作成したので、同じ質問が1か所で議論されているはずなので、このスレッドを閉じて、前の質問で議論を続けます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

https://community.infineon.com/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%9...

ブラジル、

オーウェン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-In-the-inverter-mode-When-the-AC-terminal-is-connected-to/m-p/648559

0 件の賞賛