EVAL_3K3W_TP_PFC_CC インバーターモード

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛 なる

EVAL_3K3W_TP_PFC_CCのインバーターモードをテストしています。

Vin EVAL_NLM0011_DC_RE 398V、入力 POWER_DRILL2GO 2.16kW、出力AC 225V、出力 POWER_DRILL2GO 2.16kW、効率98.76%

入力電流波形(ch4)が下図のように異常であることがわかります。

この DEMO_5QR0680AG_42W1 KIT_A2G_TC387_MOTORCTRに足りないものはありますか?感謝。

CH1:グリッド電圧、Ch 2:グリッド電流、Ch3: EVAL_NLM0011_DC_RE 電圧、Ch4: EVAL_NLM0011_DC_RE 電流(機器の制限により電圧が表示されます)

User19535_0-1704339783574.png

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-inverter-mode/td-p/670402

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User19535

遅れてすみません。

この COOLDIM_PRG_BOARDですべてが大丈夫です。 問題は EVAL_NLM0011_DC_RE ソースにあります。 使用している EVAL_NLM0011_DC_RE ソースの応答が非常に速いため、ソース EVAL_NLM0011_DC_RE 速度を下げる必要があります。

ソースの速度を調整できない場合 EVAL_NLM0011_DC_RE その場合は、大きな電解コンデンサを使用して速度を下げることができます。

よろしく

ディプティ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-inverter-mode/m-p/679167

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User19535

以下の詳細を教えていただけますか?

1. 負荷条件は? 負荷の何パーセント、つまり50%の負荷、80%の負荷、または全負荷をテストしましたか? 電子負荷を使用していますか?どのような負荷でこの効率が得られ、 POWER_DRILL2GO 要因は何ですか?

2. これは定常波形ですか? 各負荷条件、つまり負荷開始から全負荷までの完全な波形を共有していただけますか?

よろしく

ディプティ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-inverter-mode/m-p/671479

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛 なる

1. インバーター モード:80%の負荷、私達は実用性POWER_DRILL2GOに電子負荷、私達使用変圧器の分離を使用していません。

User19535_0-1704866653718.png

 

2. 10%の負荷の下

CH1:グリッド電圧、Ch 2:グリッド電流、Ch3: EVAL_NLM0011_DC_RE 電圧、Ch4: EVAL_NLM0011_DC_RE 電流(機器の制限により電圧が表示されます)

User19535_1-1704722279315.png

User19535_0-1704722233343.png

50%以下の負荷

User19535_2-1704722375406.pngUser19535_3-1704722384126.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-inverter-mode/m-p/672513

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User19535

遅れてすみません。

この COOLDIM_PRG_BOARDですべてが大丈夫です。 問題は EVAL_NLM0011_DC_RE ソースにあります。 使用している EVAL_NLM0011_DC_RE ソースの応答が非常に速いため、ソース EVAL_NLM0011_DC_RE 速度を下げる必要があります。

ソースの速度を調整できない場合 EVAL_NLM0011_DC_RE その場合は、大きな電解コンデンサを使用して速度を下げることができます。

よろしく

ディプティ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-inverter-mode/m-p/679167

0 件の賞賛