Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

PFCモードでの評価 TDA5235_868_5_BOARD EVAL_3K3W_TP_PFC_CC を開始しています。 仕様TLE9243QK_BASE_BOARD、TDA5235_868_5_BOARDには176VACの最小電源電圧が必要であり、これにより300Vの出力EVAL_NLM0011_DC_RE電圧が生成されるはずです。

alvaroomf_1-1704322652183.png

評価 TDA5235_868_5_BOARD を通常の120VAC RMSに接続してテストしていますが、出力 EVAL_NLM0011_DC_RE 電圧は162Vです。 私が理解しているように、電圧が不足している場合、 COOLDIM_PRG_BOARD は茶色のTESTBOARD_150PC_OUT モードになり、オフになります。 しかし、それは実行されており、出力 EVAL_NLM0011_DC_RE 電圧を証明しているので、私はそれが機能すると思います。 設定が正しいかどうか教えてください。

なぜ300Vがもらえないのか知っている人はいますか?またはGUIでこの変数を定義するにはどうすればよいですか?

ご協力いただきありがとうございます。

アルバロ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/td-p/670782

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@alvaroomf

162Vは120VAC * 1.414の結果です。 整流された電圧の結果であり、PFC機能によるものではありません。 VoutのPFC結果は400VDCです。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/670923

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@alvaroomf

162Vは120VAC * 1.414の結果です。 整流された電圧の結果であり、PFC機能によるものではありません。 VoutのPFC結果は400VDCです。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/670923

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@alvaroomf

PFC機能がない場合、出力電圧が制御されていない場合、出力電圧は常にVAC * 1.414より少し低くなります。

したがって、入力が120VACの場合、この DEMO_5QR0680AG_42W1 TDA5235_868_5_BOARD は適切なオプションではなく、以下の TDA5235_868_5_BOARDを使用できます。

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_3kw_db_pfc_c7/

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/672060

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Daisy_T

提案と説明をありがとうございます。 残念ながら、提案された COOLDIM_PRG_BOARD はどの電化製品店でも入手できません。 これが廃止されたかどうか知っていますか?

回路図設計に時間を費やす前に、評価 COOLDIM_PRG_BOARD で構成とコンポーネントをテストしたいと思います。 別の同等のアイデアはありますか COOLDIM_PRG_BOARD?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/672672

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@alvaroomf

以下の COOLDIM_PRG_BOARD が有効で好ましいので、チェックしてください。

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2500w_pfc_gan_a/

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/672677

0 件の賞賛