Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは。 EtherCATアーキテクチャには、以下に示すように、スイッチがXMC4800に対するPHYとして機能します。

simplified-xmii-architecture.png

XMC4800リファレンスマニュアル、16.3.2.4 私は次の文を見つけました:

ECAT モジュールと ECAT 自体に接続されている両方の PHY は、同じクロック ソースを共有する必要があります。

さて、上記のアーキテクチャがうまくいくかどうか疑問に思います。 MIIの場合、両方のクロック(RXクロックとTXクロック)がPHYによって提供され、MAC(XMC4800)によって消費されます。 PHY は XMC で生成された 25MHz クロック (PHY_CLK25) を消費する可能性があることがわかっています。 私たちの場合、別々のクロックソースを使用できるようにすることができれば有益です。 したがって、私は知りたいです:

1. なぜ PHY に共通のクロック ソースが必要なのですか。

2. クロック ソースが異なる場合、どのような問題が予想されますか。

3. EtherCATスレーブコントローラのデータシート ベッコフによるセクションI、セクション5.3には、ESCによってはTX_CLKが未使用になる可能性があることが示唆されています。 XMC4800に当てはまるバリエーションはどれですか(「ESC20」、「ESC依存型」、または「その他のベッコフESC」)?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Can-ECAT-PHYs-use-separate-clock-sources/td-p/647933

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちはジョナサン
 
あなたのアプリケーションは、ethercatとethernetポートの両方のスイッチのようです。 それは非常に興味深いようで、あなたのユースケースを知るためにintersetされるでしょう。
私たちは専門家ではないので、あなたの質問への回答はベッコフからの推奨文書からになります。
 
1. なぜ PHY に共通のクロック ソースが必要なのですか。
 
ET1100 ASICを使用する>> XMC4800、ET1100とPHYの両方に同じクロックソースが必須であると書かれているET1100のHarware仕様、セクション3.3(OSC_IN)を参照してください。
 
ET1100に関する追加情報:
 PHY のクロック ソースは、ET1100 の CLK25OUT1/2 であるか、次のクロック信号です。
水晶発振器を使用する場合はOSC_INに接続します。
 PHYのTX_CLK信号がET1100に接続されていません。 ET1100は、
リンク検出またはリンク設定用のMIIインターフェース
>> クロック同期メカニズムをインプリメントできる場合は、ドリフトを除去し、すべてのコンポーネントに同期クロックを提供できます。 (これは私の意見ですが、私は専門家ではありません。
 
2. クロック ソースが異なる場合、どのような問題が予想されますか。
>>-使用する場合 分離クロックソース 、クロックドリフトの可能性 。 アプリケーションは分散されているため、パフォーマンスを向上させるには同期されたクロックが必要です。 到着および出発するパケットには異なるタイムスタンプがあり、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。 クロック同期メカニズムを設計し、デザイン内のすべてのコンポーネントに同期クロックを提供できます。
 
3. EtherCATスレーブコントローラのデータシート ベッコフによるセクションI、セクション5.3には、ESCによってはTX_CLKが未使用になる可能性があることが示唆されています。 XMC4800に当てはまるバリエーションはどれですか(「ESC20」、「ESC依存型」、または「その他のベッコフESC」)?
>>それは他のベッコフの傘下に入ります。
 
感謝
スジャータ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Can-ECAT-PHYs-use-separate-clock-sources/m-p/650423

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはジョナサン、

前回の回答以来、あなたの声を聞いていません。

感謝

スジャータ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Can-ECAT-PHYs-use-separate-clock-sources/m-p/660355

0 件の賞賛