CCU8 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 構成と EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH リセット

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
XMCコミュニティの皆さん、こんにちは。 CC81->INSレジスタで EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 機能を有効にするために、A入力(P0.7入力はソフトウェア制御として構成され、内部プルアップがイネーブルされています)を選択し、「アクティブLOW」として構成します。 低レベルは私のHWデザインに対応しています! 次に、CC81->CMC レジスタで、イベント 2 を関数 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 割り当てます。 次に、CC81->TC レジスタで、対応する出力の EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 機能を有効にします。 デバッグ モードでは、TC レジスタ設定の直後に INTS レジスタに Event2 が検出され、 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH フラグもアクティブになっていることがわかります。 P0.7ピンのレベルがハイです。この動作は設計上正常ですか? 初期化後、 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH は常に発生し(レベルがアクティブでなくても)、リセットする必要があることを意味しますか?関数 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 最初にトリガーされないように正しく初期化するにはどうすればよいですか。ラム酒

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/CCU8-TRAP-configuration-and-trap-reset/td-p/684515

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@rum

とても良い一日でした!
「CCU8_SLICE_CONFIG」APPをチェックする機会がありましたか? 以下に同じものに関連するパラメータの画像を共有しました-

Aashita_R_0-1706598797511.png

いくつかの組み合わせを試すことができます。 また、「初期化中に EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH を有効にする」オプションがあり、初期化中にトリガーしたくない場合はチェック EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 外すことができます。

これがお役に立てば幸いです。 これに関してさらに質問が必要な場合は、お知らせください。 喜んでお手伝いさせていただきます。

よろしくお願いいたします

あした

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/CCU8-TRAP-configuration-and-trap-reset/m-p/685750

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

あーした_Rさん、こんにちは。

EVAL_6EDL7141_TRAP_1SHのトリガーを必要とする条件が入力ピンに存在しない場合でも、初期化後のEVAL_6EDL7141_TRAP_1SHのアクティブ化が予期される動作 (CCU8 の内部設計によるもの) であるかどうかという質問に答えていただけますか。

感謝

ラム酒

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/CCU8-TRAP-configuration-and-trap-reset/m-p/688039

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@rum

これは、入力ピンに条件が存在しない場合に予期される動作ではありません。 私の側でTESTBOARD_150PC_OUTをテストし、結果をここに投稿するまで少し時間をください。

よろしくお願いいたします

あした

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/CCU8-TRAP-configuration-and-trap-reset/m-p/688040

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@rum 

お返事が遅くなり申し訳ございません。 プロジェクトで割り当てたEVAL_6EDL7141_TRAP_1SHピンがオープン状態であるか、他の回路またはハードウェアに接続されていることをお知らせください。

おかげで & よろしく
サティーシュM

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/CCU8-TRAP-configuration-and-trap-reset/m-p/705961

0 件の賞賛