Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

振幅が約500 mv、持続時間が20マイクロ秒のガウス曲線の形をした2つのアナログ信号があります。 これらのパルスは、約400マイクロ秒ごとに不規則な間隔で発生します。 パルスの形状を定量化できるように、オンボードADCの2つのチャネルをできるだけ高速に動作させて、これらの信号の振幅を測定し CAN 。2つのチャンネルを使用すると、一方のチャンネルでの測定がもう一方のチャンネルより約2マイクロ秒遅れます。これにより、データにエラーが発生します。

質問1.

XMC 4700 ボードに複数の ADC デバイスがあることを認識しています。ADCの同時測定への言及があります。 文書を読むことは、それが実行可能であるように思われます。 文書を読んでも、実際にそれをどのように行うかについての手がかりはありません。 誰かが仕事をするための実際のコードで私を助けCAN?

質問2:

私のコードでは、変換には約2マイクロ秒かかるようです。 ADCを可能な限り高速に動作させるために、コードからすべてのファットが除去されます。 ADCの測定セットアップでは、8ビットADCは430nsecで実行されることになっています。 これは私には当てはまりません。 公開された速度を達成するために実行する必要がある特別なトリックはありますか?

 

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @GarageDirt

CAN 、変換時間をどのように測定しているか教えてください。

下の画像で提供される値 -

Aashita_Raj_0-1695900816058.png

 

つまり、292nsはADCが変換するためにのみ計算される理想的な時間です。 かかった合計時間は、日付の読み込み、データの移動、CPUが関係するスキャンなどに使用されます。 したがって、DMAを使用してタイミングサイクルnyを短縮する1つの方法。

よろしくお願いいたします

あした

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @GarageDirt

最初の質問では、プロジェクト内のアナログ信号の同期変換に興味があると思います。 私が誤解している場合は、ここで私を訂正してください。 このスレッドはあなたに興味があるかもしれません: https://community.infineon.com/t5/XMC/XMC4500-ADC-sync-conversions/td-p/345057 (これは特にXMC 4500デバイス用ですが、XMC 4000シリーズにも拡張 CAN )。 AP ノートの 21 ページでは、XMC 4000 シリーズで VADC の複数のチャネルを使用した同期変換の使用について説明しています。

2番目のクエリについては、深く掘り下げて、それに対する回答を返してください。

よろしくお願いいたします

あした

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @GarageDirt

CAN 、変換時間をどのように測定しているか教えてください。

下の画像で提供される値 -

Aashita_Raj_0-1695900816058.png

 

つまり、292nsはADCが変換するためにのみ計算される理想的な時間です。 かかった合計時間は、日付の読み込み、データの移動、CPUが関係するスキャンなどに使用されます。 したがって、DMAを使用してタイミングサイクルnyを短縮する1つの方法。

よろしくお願いいたします

あした

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @GarageDirt

長期間非アクティブであるため、このスレッドをロックしています。 新しいクエリが発生した場合に備えて、新しいスレッドを作成してください。 喜んでお手伝いさせていただきます。

よろしくお願いいたします

あした

0 件の賞賛